earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15-07-2019

Painel de monitorização ou vista de monitorização

Pode arrastar objetos para o painel de monitorização ou a vista de monitorização para monitorizar os seus valores e propriedades em tempo real, por exemplo, para monitorizar o impacto de uma alteração que está prestes a fazer no seu sistema. As mudanças de propriedade são imediatamente apresentadas no painel de monitorização ou vista de monitorização. Pode adicionar e remover colunas de propriedades no painel de monitorização ou vista de monitorização.

Arrastando um objeto para o painel de monitorização ou vista de monitorização, obtém resultados diferentes dependendo se clica com o botão direito ou com o botão esquerdo e arrasta:

  • Clique com o botão direito e arraste o objeto para o painel de monitorização ou vista de monitorização. Quando escolhe este método, pode selecionar as propriedades que pretende monitorizar.

  • Clique com o botão esquerdo e arraste um objeto para o painel de monitorização ou vista de monitorização. Quando escolhe este método, a propriedade padrão do objeto é apresentada.

A lista de objetos no painel de monitorização não é guardada quando termina sessão no WorkStation, mas pode guardar as listas de objetos no sistema e voltar a abri-las a partir da árvore de sistema. Pode guardar a lista de objetos na barra de ferramentas da vista de monitorização. A vista de monitorização guardada é aberta na vista de lista. Pode clicar com o botão direito em qualquer objeto no painel de monitorização ou vista de monitorização para ver e editar as propriedades desse objeto. O caixa de diálogo de propriedades apresenta as propriedades que escolheu para monitorizar no painel de monitorização ou vista de monitorização e também contém uma ligação para as propriedades completas do objeto.

Pode clicar com o botão direito num objeto no painel de monitorização ou vista de monitorização para ver as tendências relacionadas com o objeto.

 
action_zoom_plus_stroke Painel de monitorização
Imagem: Painel de monitorização
  • Área de trabalho WorkStation
  • Barra de ferramentas de painel de monitorização e vista de monitorização
  • Painel de árvore de sistema
  • System Tree Pane Toolbar
  • Object Properties
  • Showing Non-Presentation Objects in the System Tree Pane
  • Adicionar um objeto ao painel de monitorização ou vista de monitorização
  • Remover um objeto do painel de monitorização ou vista de monitorização
  • Guardar uma lista de valores no painel de monitorização ou na vista de monitorização