earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base, Tendances, Gestion des utilisateurs
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/11/2020

Menu contextuel

Le menu contextuel vous permet d'ouvrir des objets dans une nouvelle fenêtre, d'ouvrir des courbes de tendance, des listes de journal de tendance et des journaux de tendance, d'afficher des rapports et les propriétés de l'objet sélectionné, d'ajouter un nouvel utilisateur et de supprimer des objets.

 
action_zoom_plus_stroke Menu contextuel
Figure : Menu contextuel

Table : Menu contextuel

Commande

Description

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Cliquez ici pour ouvrir l'objet sélectionné dans une nouvelle fenêtre.

Ouvrir dans nouvel onglet

Cliquez ici pour ouvrir l'objet sélectionné dans un nouvel onglet.

Ouvrir le graphique

Cliquez pour ouvrir la courbe de tendance sélectionnée.

Ouvrir la liste

Cliquez pour ouvrir le journal de tendances sélectionné au format d'une liste de journal de tendances.

Créer un élément de tendance

Cliquez ici pour ouvrir le menu Créer un élément de tendance . Pour plus d'informations, voir Menu contextuel - Sous-menu Créer un élément de tendance .

Menu de la courbe de tendance

Cliquez pour ouvrir le sous-menu Ouvrir le graphique .  Pour plus d'informations, voir Menu contextuel – Sous-menu Courbes de tendance .

Lancer journal

Cliquez pour lancer le journal de tendances sélectionné.

Arrêter journal

Cliquez pour arrêter le journal de tendances sélectionné.

Créer tableau de bord

Cliquez pour créer un objet Tableau de bord .

Créer un diaporama

Cliquez pour ouvrir un objet Diaporama .

Zonage

Cliquez pour administrer le zonage.

Parcourir les évènements

Cliquez ici pour afficher les événements pour l'objet sélectionné.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés pour l'objet sélectionné.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Journaux de tendance
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WebStation
  • Menu contextuel – Sous-menu Courbes de tendance
  • Menu contextuel - Sous-menu Créer un élément de tendance