earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Hilfe in WorkStation

arrow1_rotationHilfeeinstellungen arrow1_rotationKontextbezogene Hilfe

Die WorkStation Hilfe stellt Ihnen Informationen zur Handhabung und zum Verständnis des EcoStruxure BMS bereit.

WorkStation verfügt über zwei verschiedene Hilfssysteme:

  • WebHelp

  • ​Referenzhandbuch zum System

​WebHelp

Bei WebHelp handelt es sich um eine kontextbezogene Onlinehilfe. WebHelp befindet sich stets auf dem neuesten Stand, so dass Sie stets mit der neuesten Version der Hilfe arbeiten. Um WebHelp nutzen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

​Referenzhandbuch zum System

​Das Referenzhandbuch zum System ist eine PDF-Datei, die in WorkStation installiert ist. Das Referenzhandbuch zum System ist weder kontextbezogen noch stets auf dem neuesten Stand der Hilfsinformationen.

Hilfeeinstellungen

Sie können sich entscheiden, welche Hilfe Sie als Standard verwenden möchten. Benutzen Sie dazu das Hilfemenü in WorkStation. Sie haben die Auswahl folgender Einstellungen:

  • Automatisch

  • Building Operation Hilfe

  • Building Operation-Handbuch

Automatisch

Klicken Sie, um WorkStation zur Überprüfung zu veranlassen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Sind Sie verbunden, öffnet sich WebHelp. Sind Sie nicht verbunden, öffnet sich das Referenzhandbuch zum System.

Building Operation Hilfe

Klicken Sie, um WebHelp immer zu öffnen. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Building Operation-Handbuch

Klicken Sie, um das Referenzhandbuch zum System immer zu öffnen, egal ob Sie mit dem Internet verbunden sind oder nicht.

Kontextbezogene Hilfe

Kontextbezogene Hilfe bedeutet, dass Sie zu dem entsprechenden Thema weitergeleitet werden, das das Dialogfeld oder die Ansicht erklärt, sobald Sie auf eine Hilfe-Schaltfläche oder F1 für ein bestimmtes Dialogfeld oder eine bestimmte Ansicht klicken. Ausschließlich WebHelp ist kontextbezogen.

  • WorkStation-Werkzeugleiste
  • Menü Hilfe