WorkStation es su interfaz principal para su EcoStruxure BMS. En WorkStation realiza el trabajo diario relacionado con EcoStruxure BMS.
El inicio de sesión en WorkStation garantiza el acceso seguro a las funciones del sistema. Puede conectarse a WorkStation como usuario de Windows o como usuario de EcoStruxure Building Operation. El administrador del sistema le asigna un tipo de usuario con el que iniciará sesión.
Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en WorkStation o WebStation .
Como propietario, registra EcoStruxure BMS para asegurarse de que está informado sobre las últimas noticias de productos, ofertas relevantes y actualizaciones de sistema. Esta información le permite optimizar el mantenimiento y funcionalidad de su sistema, proteger el valor del activo y producir una construcción más sana para unas condiciones de confort óptimas.
Para obtener más información, consulte Registro del sistema .
El área de trabajo en las interfaces de the EcoStruxure Building Operation puede variar según cómo se configure. Un área de trabajo típica de the EcoStruxure Building Operation contiene paneles y vistas.
Para obtener más información, consulte Experiencia del usuario .
En WorkStation tiene opciones para personalizar el entorno de trabajo. Por ejemplo, puede decidir si se mostrarán componentes del entorno de trabajo como las alarmas.
Para obtener más información, consulte Personalización .
Para ver mejor los objetos de las vistas y listas, puede usar varias funciones como filtro, agrupación y ordenación.
Para obtener más información, consulte Funciones básicas .
Puede cambiar y forzar valores usando un gráfico o el panel Propiedades. En el panel Visualización de WorkStation, puede supervisar de forma dinámica un valor.
Para obtener más información, consulte Modificar valores .
Las alarmas le notifican cuándo se producen algunos eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las alarmas .
Todos los eventos del sistema, además de la información y las circunstancias, se registran en el registro de eventos. Estos registros de eventos se pueden ver en el panel Eventos o en una vista Evento.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los eventos .
Las programaciones sirven para programar el funcionamiento de parte del sistema de gestión del edificio, como un ventilador, una puerta o un punto de ajuste. Con una programación, se puede ajustar un ventilador para que funcione todos los días laborables desde las 08:00 a las 17:00.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las programaciones .
Puede usar los registros de tendencias para registrar valores, por ejemplo, los de un sensor. Un registro de tendencias también puede registrar datos de consumo, como consumo eléctrico o de agua.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias .
Puede usar los gráficos para ver descripciones de edificios, mostrar valores de sensores, o cambiar puntos de ajuste. Un gráfico también puede contener enlaces a gráficos de tendencias, listas de registro de tendencias, sitios de Internet, o vistas en WorkStation y WebStation.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos .
Puede abrir los documentos guardados en un servidor EcoStruxure BMS usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.
Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los documentos .
La ayuda de WorkStation le proporciona información sobre cómo manejar y comprender EcoStruxure BMS.
Para obtener más información, consulte Ayuda de WorkStation .