earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
15/07/2019

Zoom arrière sur une courbe de tendance

Vous effectuez un zoom arrière pour réduire l'échelle de la courbe de tendance afin d'en faciliter la lecture.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Trend Charts .

Pour effectuer un zoom arrière d'une zone de courbe de tendance
  1. Dans Workstation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Zoom arrière

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Trend Chart Toolbar
  • Ouverture d'une courbe de tendance
  • Création d'une liste de journal de tendance
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance
  • Zoom avant sur une zone d'une courbe de tendance
  • Zoom avant sur une courbe de tendance
  • Enregistrement des paramètres de la courbe de tendance
  • Défilement sur l'axe X par petits incréments
  • Défilement sur l'axe X par grands incréments