earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WorkStation
功能: 基本功能
产品版本: 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2019/2/8

自定义

在 WorkStation 中,您可以在一定程度上自定义工作区。例如,您可以决定工作区元件(如报警)的显示位置。

您可以配置工作区布局,以在不同的监视器上显示不同的工作区项目,或更改窗格大小以更易读等。保存修改的工作区布局时,会保存在本地计算机上。如果通过其他计算机登录 WorkStation,则无法访问自定义布局。下次登录 WorkStation 时会显示修改的工作区布局。

您可以启用或关闭下列栏:

  • 地址栏

  • 菜单栏

  • 工具栏

  • 状态栏

  • 查找栏

  • 历史栏

对于工作区中的每个窗口、窗格或工作区域,用户可以修改下列项目:

  • 打开/关闭自动隐藏

  • 打开/关闭关闭

  • 打开/关闭浮动

  • 位置

您可以在本地计算机上复原修改的工作区布局。这样会返回您的用户账户适用的默认工作区布局。

  • WorkStation 概览
  • 窗口菜单
  • 系统树窗格
  • 列表视图
  • 使用窗格的不同布局
  • 观察窗格和观察视图
  • 复原工作区布局
  • 浏览菜单
  • 显示隐藏的主菜单