earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica, Registro
Versión del producto: 1.8, 1.9
07/12/2015

Inicio de sesión en WorkStation como otro usuario de Windows

Es necesario iniciar sesión en WorkStation como otro usuario distinto al usuario de Windows que ha iniciado sesión en el ordenador para acceder de forma segura a las funciones de Building Operation.

Aviso

​​Compruebe que tiene una licencia vigente de  WorkStation. Necesita una licencia vigente para  iniciar sesión en  WorkStation.

Mostrar más
action_close

El inicio de sesión en WorkStation o WebStation garantiza el acceso seguro a las funciones de Building Operation.

Iniciar sesión en WorkStation

Puede iniciar sesión en WorkStation con sus credenciales actuales de Windows, como otro usuario de Windows o como usuario de Building Operation. El administrador del sistema le asigna un tipo de usuario con el que iniciará sesión.​

Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de Building Operation, tiene que conocer la siguiente información:

  • Nombre de usuario

  • Contraseña

  • Dominio

  • Servidor SmartStruxure

Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de Windows, tiene que conocer el servidor SmartStruxure.

La información de la cuenta, para la cuenta de Building Operation y la de Windows, la proporciona el administrador del sistema.

Aviso

​​Compruebe que tiene una licencia vigente de  WorkStation. Necesita una licencia vigente para  iniciar sesión en  WorkStation.

Iniciar sesión en WebStation

Para iniciar sesión en WebStation, tiene que conocer la siguiente información:

  • Nombre de usuario

  • Contraseña

  • Dominio

  • Servidor SmartStruxure

La información de la cuenta la proporciona el administrador del sistema.

Recordarme

Para iniciar sesión más rápidamente, la función Recordarme rellena automáticamente su nombre de usuario, dominio y servidor, tanto para WorkStation como para WebStation. Por razones de seguridad, su contraseña no se rellena automáticamente. Los usuarios de Building Operation y Windows pueden usar la función Recordarme.

Para iniciar sesión en WorkStation como otro usuario de Windows
  1. En el cuadro Nombre de usuario escriba el nombre de la cuenta del usuario de Windows que desea utilizar para iniciar sesión.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. En el cuadro de diálogo Contraseña, escriba la contraseña de Windows de la cuenta de usuario.

  3. En el cuadro de diálogo Dominio introduzca un nombre de dominio de Windows. Si no introduce ningún nombre de dominio, se conectará al dominio local como usuario de Building Operation.

  4. Seleccione la opción de opción de protocolo HTTPS para la comunicación con el servidor SmartStruxure.

  5. En la columna Servidor introduzca un nombre de servidor SmartStruxure o una dirección IP.

  6. Seleccionar Recordarme en este equipo para que WorkStation recuerde sus datos.

  7. Haga clic en Iniciar sesión .

  8. Puede registrar el sistema ahora o más tarde:

    • Haga clic en Registrar ahora para registrar su sistema. Para obtener más información, consulte Descripción del registro del sistema .

    • Haga clic en Registrar más tarde para saltarse el registro y hacerlo en otro momento.

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Iniciar sesión en WorkStation o WebStation
  • Inicio de sesión en WorkStation usando las credenciales de Windows
  • Inicio de sesión en WorkStation como usuario de Building Operation
  • Cómo guardar detalles de inicio de sesión
  • Entornos de trabajo
  • Selección de un entorno de trabajo predeterminado
  • Cambio entre los entornos de trabajo
  • Cierre de sesión en WorkStation
  • Cómo salir de WorkStation
  • Cómo cambiar la contraseña
  • Ventana de Building Operation WorkStation
  • Descripción del registro del sistema
  • Registro online
  • Registering an Online System
  • Registro sin conexión
  • Registering an Offline System