earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 警报, 基本功能
产品版本: 1.8, 1.9
2016/3/18

过滤对象

当您想要限制列表所示对象数量时,可在警报窗格中过滤器对象。

显示更多
action_close

您可以在 WebStation 中使用过滤器以限制显示在警报窗格中的对象数量。过滤器体现属性,因此过滤对话框因过滤条件不同而有所不同。

选定过滤器勾选框以显示过滤器已经激活。若需移除过滤器,再次清除过滤器勾选框。

按字符过滤

您可以在过滤器框输入一个或多个字符。

例如,如果您查找的是警报文本中的字符“w”,过滤结果是所有包含字母w的警报文本,例如“The chilled water supply temperature is below alarm limit" 和 "The hot water return temperature is below alarm limit"。

若无其他生效的过滤器,所有警报的经过确认和活动的该警报文本均将显示。

 
action_zoom_plus_stroke 在列警报文本中用 "c" 过滤
图: 在列警报文本中用 "c" 过滤

按日期过滤

也可按日期过滤。您可以按日期范围过滤特定日期

 
action_zoom_plus_stroke 在“触发”时间栏按日期过滤
图: 在“触发”时间栏按日期过滤

按数字值过滤

也可按数字范围过滤。例如,在优先级栏,您可以按一定范围的警报优先级过滤。你还可过滤出特定优先级的所有警报。

 
action_zoom_plus_stroke 在优先级栏中过滤
图: 在优先级栏中过滤

按预定义列表过滤

在某些属性栏中,您可以按照预定义列表过滤,例如系统警报 ID 和评估状态。

 
action_zoom_plus_stroke 在评估状态栏中按低限警报过滤
图: 在评估状态栏中按低限警报过滤

按数字值过滤

您可以按数字值过滤,例如在日志栏。在此您可以过滤出从未记录警报上记录下来的警报。

 
action_zoom_plus_stroke 按数字值过滤
图: 按数字值过滤

过滤器组合

所有过滤器均可组合。例如,您可以用文本“chiler”过滤器加上对特定日期的过滤器组合过滤,即可查看该特定日期所出发的所有chiler(冷机)警报。

过滤对象时,
  • 在 WebStation 中,在 报警窗格 ,点击列标头中的箭头,指向 过滤器 ,然后键入过滤器规则。

列表中只显示符合过滤器规则的对象。

 
action_zoom_plus_stroke

  • 过滤器对象
  • 移除对象过滤