earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Alarme, Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
15.04.2013

Objektfilter entfernen

Sie können einen Objektfilter entfernen, wenn Sie den Filter nicht weiter benötigen.

Mehr zeigen
action_close

Anhand des Filters in WebStation können Sie die Anzahl der Objekte beschränken, die im Alarmfenster angezeigt werden. Der Filter spiegelt die Eigenschaften wider, also hat das Dialogfeld Filter jeweils ein anderes Aussehen entsprechend dessen, was Sie filtern möchten.

Wenn ein Haken in das Filter-Kästchen gesetzt ist, ist der Filter aktiv. Um den Filter zu entfernen, klicken Sie das Kästchen erneut, um den Haken zu entfernen.

Zeichen filtern

Sie können ein oder mehrere Zeichen in das Filter-Feld eingeben.

Wenn Sie zum Beispiel den Buchstaben "w" aus dem Alarmtext filtern möchten, filtern Sie sämtlichen Alarmtext, der den Buchstaben w enthält, zum Beispiel "Die gekühlte Wasserzuflusstemperatur liegt unterhalb der Alarmgrenze" und "Die erwärmte Wasserrückflusstemperatur liegt unterhalb der Alarmgrenze".

Ist kein weiterer Filter aktiv, so ist der Alarmtext aller Alarme sichtbar, sowohl quittiert als auch aktiv.

 
action_zoom_plus_stroke Filter auf "k" in der Spalte Alarmtext
Abbildung: Filter auf "k" in der Spalte Alarmtext

Datum filtern

Sie können außerdem nach Datum filtern. Sie können einen Datumsbereich oder auch ein bestimmtes Datum filtern.

 
action_zoom_plus_stroke Nach Datum in der Spalte Ausgelöste Zeit filtern
Abbildung: Nach Datum in der Spalte Ausgelöste Zeit filtern

Numerische Werte filtern

Sie können außerdem nach numerischen Werten filtern. Zum Beispiel können Sie in der Spalte Priorität einen Bereich von Alarmprioritäten herausfiltern. Sie können außerdem alle Alarme mit einer bestimmten Priorität herausfiltern.

 
action_zoom_plus_stroke Filter in der Spalte Priorität
Abbildung: Filter in der Spalte Priorität

Filter in vordefinierten Listen

In einigen Eigenschaftsspalten können Sie in vordefinierten Listen filtern, zum Beispiel nach Systemalarm-ID und den Beurteilungsstatus.

 
action_zoom_plus_stroke Nach Untergrenzen-Alarm in der Spalte Beurteilungsstatus filtern
Abbildung: Nach Untergrenzen-Alarm in der Spalte Beurteilungsstatus filtern

Digitalwerte filtern

Sie können Digitalwerte filtern, zum Beispiel in der Spalte Loggen. Hier können Sie Alarme herausfiltern, die von Alarmen geloggt sind, die nicht geloggt sind.

 
action_zoom_plus_stroke Digitalwerte filtern
Abbildung: Digitalwerte filtern

Filterkombinationen

Alle Filter können kombiniert werden. Zum Beispiel können Sie den Filter des Textes "Kühler" mit dem Filter eines bestimmten Datums kombinieren, um alle Kühleralarme anzeigen zu lassen, die an dem bestimmten Datum ausgelöst wurden.

Objektfilter entfernen
  • Klicken Sie in WebStation im Alarmfenster den Pfeil in der Spaltenüberschrift und entfernen Sie den Filter .

Alle Objekte werden in der Liste angezeigt.

  • Objekte filtern
  • Objekte filtern