Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo

Puede configurar el intervalo de tiempo del gráfico de tendencias del eje X en relación con el tiempo de punto de fin de la serie actual para adaptar automáticamente el gráfico de tendencias y que se muestre la hora actual y los últimos registros dentro del intervalo de tiempo específico.

Mostrar más
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Para configurar el eje X con un intervalo de tiempo relativo
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la barra de herramientas Gráfico de tendencias , haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Preferencias , haga clic en la pestaña Eje X .

  4. En el cuadro Modo de tiempo , seleccione Relativo (a la hora actual) .

  5. En el cuadro Intervalo de tiempo , introduzca el intervalo de tiempo.

  6. Haga clic en Aceptar .

  7. Haga clic en Guardar .

El eje X queda configurado con un intervalo de tiempo relativo al tiempo actual.

  • Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Trend Chart Toolbar
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje X