earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance

Vous affichez une série du journal de tendance avec des indicateurs pour chaque enregistrement afin de faciliter la lecture.

Déclaration

Cette fonctionnalité n'est applicable qu'aux lignes et lignes discrètes.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Trend Charts .

Pour afficher les indicateurs dans une série du journal de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Réglages , sélectionnez la série que vous souhaitez afficher avec des indicateurs.

  4. Dans la boîte de dialogue Afficher indicateurs , sélectionnez Vrai .

  5. Cliquez sur OK .

  6. Cliquez sur Enregistrer .

La série est maintenant présentée avec des marqueurs.

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance dans WebStation
  • Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
  • Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance dans WebStation
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Paramètres de courbe de tendance – Onglet Séries