earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
20/10/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias

Puede añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias para comparar los datos de tendencias de distintos registros o variables.

Mostrar más
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Para obtener más información, consulte Gráficos de tendencias .

Para añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el gráfico de tendencias al que desea añadir una serie del registro de tendencias.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. En el panel Árbol del sistema, haga clic con el botón derecho del ratón en el registro de tendencias, seleccione Abrir gráfico y, a continuación, seleccione Añadir a gráfico(s) abierto(s) .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Para guardar los cambios del gráfico de tendencias, haga clic en Guardar configuración actual

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La serie del registro de tendencias queda añadida al gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias mostrando dos series del registro de tendencias
Figura: Gráfico de tendencias mostrando dos series del registro de tendencias
  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Visualización de intervalos de tiempo específicos de un gráfico de tendencias
  • Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
  • Mostrar información de herramientas de todas las series en un gráfico de tendencias
  • Cómo ocultar una serie en un gráfico de tendencias
  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Menú Contexto
  • Menú Contexto – Submenú Gráfico de tendencias
  • Barra de herramientas del gráfico de tendencias