earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20/10/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias

Puede añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias para comparar los datos de tendencias de distintos registros o variables.

Mostrar más
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

You can also add and remove trend logs from a trend chart. This makes it easy to compare different trend logs, for example the energy consumption compared to the average temperature.

 
action_zoom_plus_stroke Trend chart in WorkStation
Figura: Trend chart in WorkStation

Trend Chart Navigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Trend Chart Navigation in WorkStation .

Trend Chart Navigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Trend Chart Navigation in WebStation .

Trend Chart Series in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Trend Chart Series in WorkStation .

Trend Chart Series in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Trend Chart Series in WebStation .

Trend Chart Axes in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Para obtener más información, consulte Trend Charts .

Para añadir una serie de un registro de tendencias a un gráfico de tendencias
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el gráfico de tendencias al que desea añadir una serie del registro de tendencias.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. En el panel Árbol del sistema, haga clic con el botón derecho del ratón en el registro de tendencias, seleccione Abrir gráfico y, a continuación, seleccione Añadir a gráfico(s) abierto(s) .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Para guardar los cambios del gráfico de tendencias, haga clic en Guardar configuración actual

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La serie del registro de tendencias queda añadida al gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias mostrando dos series del registro de tendencias
Figura: Gráfico de tendencias mostrando dos series del registro de tendencias
  • Trend Chart Series in WebStation
  • How Trend Charts Work
  • Displaying Specific Time Spans of a Trend Chart
  • Changing the Line Weight of a Trend Chart Series
  • Changing the Color of a Trend Chart Series
  • Changing the Presentation Type of a Trend Chart Series
  • Showing Markers in a Trend Log Series
  • Show Tooltips for All Series in a Trend Chart
  • Cómo ocultar una serie en un gráfico de tendencias
  • Removing a Trend Chart Series
  • Saving Current Trend Chart Settings
  • Trend Chart View
  • Context Menu
  • Context Menu – Trend Charts Submenu
  • Trend Chart Toolbar