earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20/10/2014
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance

Vous pouvez ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance pour comparer les données de tendance à partir de différents journaux ou variables.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Courbes de tendance .

Pour ajouter une série de journaux de tendance à une courbe de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance à laquelle vous voulez ajouter une série de journaux de tendance.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Dans le volet Arborescence du système , cliquez avec le bouton droit sur le journal de tendance, pointez sur Ouvrir le graphique , puis sélectionnez Ajouter au(x) graphique(s) déjà ouvert(s) .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Pour enregistrer les modifications apportées à la courbe de tendance, cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres actuels

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La série de journal de tendance est désormais ajoutée à la courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance présentant deux séries de journal de tendance
Figure : Courbe de tendance présentant deux séries de journal de tendance
  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance
  • Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
  • Masquage d'une série dans une courbe de tendance
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Menu contextuel
  • Menu contextuel – Sous-menu Courbes de tendance
  • Barre d'outils de la courbe de tendance