earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: WebStation
Функции: Тренды
Версия продукта: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
15.01.2015

Добавление ряда журнала трендов к Диаграмме трендов

Добавляйте ряд журнала трендов для сравнения данных тренда из различных журналов или переменных.

Показать больше
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

You can also add and remove trend logs from a trend chart. This makes it easy to compare different trend logs, for example the energy consumption compared to the average temperature.

 
action_zoom_plus_stroke Trend chart in WorkStation
Рисунок: Trend chart in WorkStation

Trend Chart Navigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Более подробную информацию см. Trend Chart Navigation in WorkStation .

Trend Chart Navigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Более подробную информацию см. Trend Chart Navigation in WebStation .

Trend Chart Series in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Более подробную информацию см. Trend Chart Series in WorkStation .

Trend Chart Series in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Более подробную информацию см. Trend Chart Series in WebStation .

Trend Chart Axes in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Более подробную информацию см. Trend Charts .

Для добавления ряда журнала трендов к Диаграмме трендов
  1. В WebStation на панели Системное дерево выберите диаграмму трендов для добавления к ней ряда журнала трендов.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. На панели Системное дерево нажмите правой кнопкой мыши на журнал трендов, укажите Открыть диаграмму , а потом выберите Добавить к уже открытым диаграммам .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Чтобы сохранить изменения в диаграмме трендов, нажмите кнопку Сохранить текущие настройки

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Ряд журнала трендов теперь добавлен в диаграмму трендов.

 
action_zoom_plus_stroke Диаграмма трендов, отображающая ряд журнала трендов
Рисунок: Диаграмма трендов, отображающая ряд журнала трендов
  • Trend Chart Series in WebStation
  • How Trend Charts Work
  • Displaying Specific Time Spans of a Trend Chart
  • Changing the Line Weight of a Trend Chart Series
  • Changing the Color of a Trend Chart Series
  • Changing the Presentation Type of a Trend Chart Series
  • Showing Markers in a Trend Log Series
  • Show Tooltips for All Series in a Trend Chart
  • Сокрытие серий в диаграммах трендов
  • Removing a Trend Chart Series
  • Saving Current Trend Chart Settings
  • Trend Chart View
  • Context Menu
  • Context Menu – Trend Charts Submenu
  • Trend Chart Toolbar