When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.
Puede liberar manualmente un valor forzado en cualquier momento o puede automatizar la liberación, usando un objeto de Forzado sincronizado para especificar la duración u hora de fin del forzado.
Cuando libera un valor forzado, este recupera su estado normal.
En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento.
Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado
.
Tiempo de espera en valores forzados
Puede establecer un tiempo de espera en valores forzados de modo que el valor forzado deje de estar forzado después de un tiempo fijo. El tiempo puede ser una duración, por ejemplo, dos horas. El valor forzado también puede estar no forzado en una fecha y hora concretas del calendario.
Para obtener más información, consulte Cómo establecer un tiempo de espera en un valor forzado
.
Para obtener más información, consulte Cómo establecer un tiempo de espera en un valor forzado en WebStation
.
Indicación en WorkStation
Un valor forzado se indica con un color naranja en los cuadros de diálogo de propiedades. En el panel Mostrar, un valor forzado se indica con una mano
action_zoom_plus_stroke
.
En la Vista de lista y en la Vista de búsqueda, un valor forzado se indica con el texto [Forced] en la columna "Valor".
En WorkStation, puede ver el valor no forzado, que es el valor real del sistema, en cualquier momento.
Para obtener más información, consulte Visualización de un valor no forzado
.
Indicación en WebStation
En la vista de lista y en el panel de visualización, un valor forzado se indica con el color naranja y una mano.
Indicación en el visor de gráficos del bloque de funciones
Los valores forzados están indicados por el color naranja en el visor de gráficos del bloque de funciones.
Para obtener más información, consulte Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer
.
Buscar valores forzados
Puede buscar valores forzados usando la función de búsqueda en WorkStation.
Para obtener más información, consulte Cómo buscar valores forzados
.
Puede buscar valores forzados en WebStation mediante Diagnósticos.
Para obtener más información, consulte Displaying a List of Forced Values in WebStation
.