earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
22.07.2018

Einen softwareübersteuerten Wert freigeben

Sie können einen softwareübersteuerten Wert freigeben und ihn in seinen normalen Status zurückversetzen.

Mehr zeigen
action_close

Wenn Sie einen Wert softwareübersteuern, werden alle Eingaben des Systems überschrieben. Zum Beispiel: Ein Zeitplan ist so eingestellt, dass die Lüftung um 9 Uhr anläuft, jedoch möchten Sie diese bereits um 8 Uhr einschalten. In diesem Fall können Sie die Lüftung softwareübersteuern, so dass sie bereits um 8 Uhr anläuft.

Über ein zeitbegrenztes softwareübersteuertes Dienstprogrammobjekt, das die Dauer oder Endzeit der Softwareübersteuerung festlegt, können Sie einen softwareübersteuerten Wert manuell freigeben oder die Freigabe automatisieren.

Wenn Sie einen softwareübersteuerten Wert zurücksetzen, setzen Sie ihnen in seinen normalen Status zurück.

In WorkStation können Sie den nicht softwareübersteuerten Wert, das heißt den tatsächlichen Wert im System, jederzeit anschauen. Für weitere Informationen siehe Einen nicht softwareübersteuerten Wert anzeigen .

Anzeige in WorkStation

Ein softwareübersteuerter Wert wird mit der Farbe Orange in den Dialogfeldern für Eigenschaften angezeigt. Im Überwachungsfenster wird ein softwareübersteuerter Wert durch eine zeigende Hand angegeben

 
action_zoom_plus_stroke
.

In der Listen- und Suchansicht wird ein softwareübersteuerter Wrt durch den Text [softwareübersteuert] in the Spalte Wert.

In WorkStation können Sie den nicht softwareübersteuerten Wert, das heißt den tatsächlichen Wert im System, jederzeit anschauen. Für weitere Informationen siehe Einen nicht softwareübersteuerten Wert anzeigen .

Anzeige in WebStation

Ein softwareübersteuerter Wert wird orangefarben und durch eine zeigende Hand in der Listenansicht angezeigt.

Hinweis im Funktionsblock-Grafikbetrachter

Ein softwareübersteuerter Wert wird durch orange Farbe im Funktionsblock-Grafikbetrachter angezeigt. Für weitere Informationen siehe Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

Einen softwareübersteuerten Wert freigeben
  1. Klicken Sie in WebStation auf den freizugebenden Wert.

  2. Klicken Sie in der Wertezeile auf Softwareübersteuern .

  3. Klicken Sie auf Speichern .

  • Softwareübersteuerte Werte
  • Einen Wert softwareübersteuern