earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
10/12/2024

Fenêtre Building Operation WebStation

La fenêtre Building Operation WebStation vous permet de vous connecter à WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Fenêtre Building Operation WebStation
Figure : Fenêtre Building Operation WebStation

Table : Fenêtre Building Operation WebStation

Composante

Description

Nom d'utilisateur

Type the user name.

Mot de passe

Type the password.

Domaine

Type the name of the domain you want to log on to. If you do not enter a domain, you log on to the EcoStruxure BMS server local domain.

Connexion

Cliquez pour vous connecter à WebStation.

Se connecter en tant qu'invité

Cliquez pour vous connecter en tant qu'invité. Ce bouton n'est disponible que si un compte invité est configuré. Pour plus d'informations, voir Guest User Account .

Se connecter avec SSO

Cliquez pour vous connecter avec SSO. Ce bouton n'est disponible que si un SSO est disponible à l'aide de l'authentification fédérée. Pour plus d'informations, voir Federated Authentication .

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur Building Operation

Click to open the WebHelp home page.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Guest User Account
  • Federated Authentication