earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Édition d'un événement exceptionnel Plage date

Vous éditez un événement exceptionnel plage dates pour modifier les informations sur cet événement exceptionnel.

Afficher plus
action_close

Un événement exceptionnel a lieu à la place des événements hebdomadaires programmés pour une date simple, une plage de dates, une date calculée ou une référence calendrier.

Par exemple, vous créez un évènement exceptionnel en mars pour un cours d'aérobic intensif au gymnase pour ouvrir une bouche d'air à 100 % entre 06h30 et 17h00 tous les mercredis du mois de mars. Cet évènement exceptionnel prime sur les évènements hebdomadaires planifiés régulièrement le mercredi.

Lors de le programme horaire d'évènements exceptionnels, vous pouvez utiliser quatre types d'exception pour assurer la flexibilité et le contrôle de votre calendrier.

Évènements exceptionnels Date

Un évènement exceptionnel Date simple peut se produire un jour ponctuel ou vous pouvez utiliser les options disponibles pour que l'évènement se produise plusieurs jours. Les options telles que Année quelconque et Jour quelconque offrent de la flexibilité. Pour planifier un évènement Date simple de sorte qu'il se produise le 31 octobre de chaque année, vous pouvez sélectionner les options de date simple suivantes :

  • Année : Année quelconque

  • Mois : Octobre

  • Jour du mois : 31

  • Jour de la semaine : Jour quelconque

Événement exceptionnel Plage dates

Un évènement exceptionnel Plage dates est un évènement qui dure pendant une période donnée. Outre un jour de mois spécifique, vous pouvez sélectionner Impaire, Paire ou Mois quelconque et Jour quelconque ou Dernier jour , pour fournir une plage de dates flexible. Par exemple, pour planifier l'exécution annuelle d'un évènement exceptionnel entre le dernier jour de mars et le dernier jour d'avril, sélectionnez les options suivantes pour les dates de début et de fin :

Date de début
  • Date de début : Année quelconque

  • Mois de début : Mars

  • Jour du mois : Dernier jour

  • Jour de la semaine : Jour quelconque

Date de fin
  • Année : Année quelconque

  • Mois : Avril

  • Jour du mois : Dernier jour

  • Jour de la semaine : Jour quelconque

Évènements exceptionnels calculés

Une date calculée est un évènement exceptionnel récurrent. Outre un mois et une semaine spécifiques, vous pouvez sélectionner Mois quelconque et N'importe quelle semaine ou Dernière semaine , pour fournir une date calculée flexible. Par exemple, pour planifier un évènement exceptionnel le lundi de la première semaine de chaque mois, sélectionnez les options suivantes :

  • Mois : Mois quelconque

  • Semaine du mois : Première semaine

  • Jour de la semaine : Lundi

Évènements exceptionnels Calendrier

Une référence de calendrier vous permet d'appliquer un évènement exceptionnel pour toutes les dates spécifiées dans le calendrier. Par exemple, pour planifier des évènements exceptionnels Calendrier pour toutes les vacances sur un calendrier, vous pouvez sélectionner le calendrier à définir comme référence. Le programme horaire suivra alors les vacances créées dans le calendrier.

Pour éditer un événement exceptionnel Plage date
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le programme horaire que vous souhaitez modifier.

  2. Dans l'espace de travail de planification , naviguez jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier.

  3. Cliquez sur l'événement exceptionnel plage dates que vous voulez éditer.

  4. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire , modifiez les propriétés.

  5. Cliquez sur OK .

  6. Cliquez sur Enregistrer .

  • Événements exceptionnels dans WebStation
  • Événements hebdomadaires dans WebStation
  • Éditeur de programme dans WebStation
  • Barre d'outils de l'espace de travail d'horaire
  • Espace de travail d'horaire
  • Boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire – Vue Exception plage dates
  • Ajout d'un événement exceptionnel Plage dates