earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 时间表
产品版本: 1.8, 1.9
2016/3/19

编辑日历例外事件

您可以编辑日历例外事件,以更改有关例外事件的信息。

显示更多
action_close

针对单个日期、日期范围、计算的日期或日历参考发生例外事件,而非时间表每周事件。

例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。 此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。

计划例外事件时,您可以使用四种例外类型以灵活掌控计划。

日期例外事件

单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。 选项(如 任意年 任一日 )可提供灵活性。 要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:

  • 年:任意年

  • 月:十月

  • 日期:31

  • 星期几:任一日

日期范围例外事件

日期范围例外事件是持续一段时间的事件。 除了特定日期,您还可以选择 奇数、偶数 任意月 ,以及 任一日 最后一天 ,为日期范围提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为从每年三月的最后一天到四月的最后一天发生,请针对开始和结束日期选择下列选项:

开始日期
  • 开始年:任意年

  • 开始月:三月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

结束日期
  • 年:任意年

  • 月:四月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

计算的例外事件

计算的日期是重复的例外事件。 除了特定的月和周,您还可以选择 任意月 任意周 最后一周 ,为计算的日期提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:

  • 月:任意月

  • 第几周:第一周

  • 星期几:周一

日历例外事件

日历参考可让您将例外事件应用到日历中指定的所有日期。 例如,要将例外事件计划为在日历的所有假期发生,您需要选择要参考的日历,然后计划会遵循日历中创建的假期。

编辑日历例外事件
  1. 在WebStation 中,在 系统树状目录 窗格中,选择要编辑的时间表。

  2. 时间表 工作区中,导航到需要编辑的事件。

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. 在事件网格中,点击要编辑的日历例外事件。

  4. 编辑属性。

     
    action_zoom_plus_stroke

    表格: 时间表事件属性对话框 - 日历参考视图

    元件

    描述

    事件类型

    点击 例外 可显示例外类型。

    例外类型

    选择 日历 可启动日历参考。

    全天

    针对全天事件选择 全天

    开始时间

    双击并键入例外事件的开始时间。

    结束时间

    双击并键入例外事件的结束时间。

    数值

    双击并键入例外事件的类型值。

    名称

    键入事件的名称。

    优先级

    在 1(最高优先级)到 16(最低优先级)之间选择一个优先级数字。

    日历

    选择要参考的日历。

  5. 点击 更新

    注释:

    为帮助您避免错误,当您在今日日期的时间表或日历中更改时,WebStation 将对您发出警报。

  • Webstation 中的例外事件
  • WebStation 中的日历
  • WebStation 中的时间表编辑器
  • 时间表工作区工具栏
  • 时间表工作区
  • 时间表事件属性对话框 - 日历参考视图
  • 添加日历例外事件
  • 编辑时间表事件的结束时间
  • 添加日期到日历中
  • 移除日期日历事件