Use la vista Excepción del intervalo de fechas del cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación para programar una excepción de intervalo de fechas.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para ver los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Intervalo de fechas para aplicar la excepción a la programación. |
Todo el día |
Seleccione Todo el día para un evento que se aplicará a todo el día. |
Hora de inicio |
Haga doble clic e introduzca una hora de inicio para el evento de excepción. |
Hora de fin |
Haga doble clic e introduzca una hora de fin para el evento de excepción. |
Valor |
Haga doble clic e introduzca un valor para el evento de excepción. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Día del mes |
Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día y Último día como entradas válidas. |
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |