earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
04/07/2019

Vue d'ensemble de WebStation

WebStation est votre interface en ligne pour votre EcoStruxure BMS. Vous utilisez WebStation pour effectuer votre travail quotidien dans EcoStruxure BMS.

Fonctions de base

WebStation comporte plusieurs fonctions qui vous aident à travailler de façon efficace. Vous pouvez rechercher et organiser des objets et vous pouvez obtenir de l'aide avec l'aide en ligne.

Pour plus d'informations, voir Fonctions de base .

Mode de fonctionnement des alarmes

Vous êtes prévenu par des alarmes lorsque certains événements importants surviennent. Par exemple, si la température est trop basse ou trop élevée dans un bâtiment, si une fenêtre est ouverte ou si un dispositif est en panne, un ventilateur par exemple. L'administrateur système configure les alarmes et choisit la personne à qui envoyer l'alarme.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des alarmes .

Volet d'affichage dans WebStation

Vous pouvez faire glisser des objets dans le volet d'affichage pour en surveiller les valeurs en direct.

Pour plus d'informations, voir Volet d'affichage dans WebStation .

Mode de fonctionnement des événements

Tous les événements système, ainsi que les informations et les circonstances, sont consignés dans le journal d'événement. Ces enregistrements d'évènement peuvent être affichés dans le volet des évènements ou dans une vue d'évènement.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des événements .

Mode de fonctionnement des enregistrements de tendance

Vous utilisez les journaux de tendance pour enregistrer des valeurs, comme un capteur. Un journal de tendance peut également consigner des consommations, comme la consommation d'énergie ou d'eau.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendance .

Mode de fonctionnement des horaires

Les programmes horaires sont utilisées pour programmer la mise en marche et/ou l'arrêt d'une partie du système de gestion de bâtiment, comme un ventilateur, une porte ou un point de consigne. En utilisant un calendrier, il est possible de fixer le temps fonctionnement d'un ventilateur entre 8 heures et 17 heures chaque jour ouvré.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les programmes horaires .

Mode de fonctionnement des graphiques

Les graphiques vous permettent d'afficher les vues d'ensemble du bâtiment, les valeurs des capteurs ou de modifier les points de consigne. Un graphique peut aussi contenir des liens vers des courbes de tendance, des listes de journaux de tendance, des sites Internet ou des vues de WorkStation et WebStation.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des graphiques .

Documents

Vous pouvez ouvrir les documents stockés sur un serveur EcoStruxure BMS en utilisant le programme par défaut associé au type de fichier. Par exemple, un fichier .txt s'ouvre dans le Bloc-notes et un fichier .ppt dans PowerPoint.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des documents .

Différences entre WebStation et WorkStation

Il y a de nombreuses différences entre les fonctionnalités de WebStation et de WorkStation.

Pour plus d'informations, voir Différences entre WebStation et WorkStation .

Tableaux de bord

Les tableaux de bord permettent d'obtenir une vue d'ensemble graphique des valeurs et des journaux de votre système.

Pour plus d'informations, voir Fonctionnement des tableaux de bord .

  • Volet d'affichage dans WebStation
  • Mode de fonctionnement des alarmes
  • Mode de fonctionnement des événements
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Comment fonctionnent les programmes horaires
  • Mode de fonctionnement des graphiques
  • Mode de fonctionnement des documents
  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Différences entre WebStation et WorkStation