WebStation è l'interfaccia basata su web per il tuo sistema Building Operation. Puoi utilizzare WebStation per svolgere quotidianamente tutto il lavoro su Building Operation.
WebStation presenta molte funzioni che possono aiutarti a lavorare in maniera efficiente. Puoi effettuare ricerche e organizzare oggetti, e ottenere aiuto utilizzando l'Aiuto online.
Per maggior informazioni, consulta Funzioni di base .
Gli allarmi ti avvisano quando si verifica un evento importante. Per esempio, se la temperatura è troppo bassa o troppo alta all'interno dell'edificio, se una finestra è aperta o se si è verificato un guasto, per esempio a una ventola. L'amministratore di sistema imposta gli allarmi e decide a chi vengono inviati.
Per maggior informazioni, consulta How Alarms Work .
Puoi trascinare oggetti nel riquadro Osserva per monitorare i loro valori in tempo reale.
Per maggior informazioni, consulta Riquadro Osserva in WebStation .
Tutti gli eventi di sistema, insieme alle relative informazioni e circostanze, vengono registrati nel registro Eventi. Queste registrazioni evento possono essere visualizzate nel riquadro Eventi o nella Visualizzazione evento.
Per maggior informazioni, consulta How Events Work .
Puoi utilizzare i Trend Log per registrare valori, come un sensore. Un Trend Log può anche registrare i consumi, come il consumo di energia elettrica o dell'acqua.
Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i Trend .
I programmi orari sono utilizzati per programmare il funzionamento di parte del sistema di gestione dell'edificio, come una ventola, una porta o un setpoint. Con un programma orario è possibile impostare una ventola affinché funzioni dalle 8:00 alle 17:00 ogni giorno lavorativo.
Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i programmi orari .
Puoi utilizzare la grafica per visualizzare panoramiche dell'edificio, mostrare valori dai sensori, o modificare i valori impostati. La grafica può anche contenere collegamenti a grafici del Trend, elenchi di Trend Log, siti Internet, o visualizzazioni in WorkStation e WebStation.
Per maggior informazioni, consulta Come funziona la grafica .
Puoi aprire i documenti salvati su un server SmartStruxure utilizzando il programma predefinito associato al tipo di file. Per esempio, un file txt si apre in Blocco Note e un file ppt si apre in PowerPoint.
Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i documenti .
Ci sono una serie di differenze di funzionalità tra WebStation e WorkStation.
Per maggior informazioni, consulta WebStation and WorkStation Differences .