earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 1.8, 1.9
2017/8/20

WebStation 概览

arrow1_rotation基本功能 arrow1_rotation报警运作方式 arrow1_rotationWebStation 的观察窗口{sp} arrow1_rotation事件运作方式 arrow1_rotation趋势日志运作方式 arrow1_rotation时间表运作方式 arrow1_rotation图形运作方式 arrow1_rotation文档 arrow1_rotationWebStation 和 WorkStation 的区别

WebStation 是您楼宇管理系统的基于网络的接口。您可以使用 WebStation 执行楼宇管理的日常工作。

基本功能

WebStation 的许多功能可帮助您高效工作。您可以查找或组织对象,并可通过在线帮助获得帮助。

有关更多信息,请参阅 基本功能 .

报警运作方式

当发生某些重要事件时,报警会通知您。 比如建筑内的温度太低或太高、窗户打开或风机等物品损坏。 系统管理员可设置报警并确定向谁发送报警。

有关更多信息,请参阅 How Alarms Work .

WebStation 的观察窗口{sp}

您可以拖动对象到观察窗口以监控其实时数值。

有关更多信息,请参阅 WebStation 的观察窗口 .

事件运作方式

所有系统事件以及信息和环境都会记录在事件日志中。 这些事件记录可以在事件窗格或事件视图中浏览。

有关更多信息,请参阅 How Events Work .

趋势日志运作方式

您可以使用趋势日志记录值,如传感器。 趋势日志还可用于记录消耗,如能量消耗或水消耗。

有关更多信息,请参阅 趋势运作方式 .

时间表运作方式

时间表用于计划楼宇管理系统中某个部分的运作,如风机、门或设定值。 使用时间表,可将风机设置为在每个工作日的 08:00 到 17:00 之间运作。

有关更多信息,请参阅 时间表运作方式 .

图形运作方式

您可以使用图形显示楼宇概览、显示传感器值或更改设定值。 图形还可以包含指向工作站和 WebStation 中的趋势图、趋势日志列表、Internet 站点或视图的链接。

有关更多信息,请参阅 图形运作方式 .

文档

您可以使用与文件类型相关联的默认程序打开 SmartStruxure 服务器中存储的文档。 例如,txt 文件可以打开记事本,而 ppt 文件可以打开 PowerPoint。

有关更多信息,请参阅 文档运作方式 .

WebStation 和 WorkStation 的区别

WebStation 和 WorkStation 的功能有很大的区别。

有关更多信息,请参阅 WebStation and WorkStation Differences .

  • Work Interface Overview
  • WebStation 的观察窗口
  • How Alarms Work
  • How Events Work
  • 趋势运作方式
  • 时间表运作方式
  • 图形运作方式
  • 文档运作方式
  • WebStation and WorkStation Differences