WebStation 是基于 web 的界面,用于连接 EcoStruxure BMS。您可以使用 WebStation 执行 EcoStruxure BMS 的日常工作。
时间表用于计划楼宇管理系统中某个部分的运作,如风机、门或设定值。 使用时间表,可将风机设置为在每个工作日的 08:00 到 17:00 之间运作。
有关更多信息,请参阅 时间表运作方式 .
您可以使用图形显示楼宇概览、显示传感器值或更改设定值。图形还可以包含指向工 WorkStation 和 WebStation 中的趋势图、趋势日志列表、Internet 站点或视图的链接。
有关更多信息,请参阅 图形运作方式 .
您可以使用与文件类型相关联的默认程序打开 EcoStruxure BMS 服务器中存储的文档。例如,txt 文件可以打开记事本,而 ppt 文件可以打开 PowerPoint。
有关更多信息,请参阅 文档运作方式 .
WebStation 和 WorkStation 的功能有很大的区别。
有关更多信息,请参阅 WebStation 和 WorkStation 的区别 .