earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
20/10/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Filtrar objetos

Puede usar el filtro en WebStation para limitar el número de objetos mostrados en el panel Alarmas. El filtro refleja las propiedades, de modo que el cuadro de diálogo de la función es distinto según el criterio por el que desee filtrar.

La casilla de verificación Filtrar está seleccionada para mostrar que el filtro está activo. Para quitar el filtro, quite la marca de la casilla de verificación Filtrar.

Filtrar por caracteres

Puede introducir uno o varios caracteres en el cuadro de filtro.

Por ejemplo, si filtra por el carácter "w" en el texto de alarma, filtra todo el texto de alarma que contenga la letra "w". Por ejemplo: "The chilled water supply temperature is below alarm limit" y "The hot water return temperature is below alarm limit".

Si no se ha aplicado ningún otro filtro, el texto de alarma de todas las alarmas, confirmadas y activas, aparece visible.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrar por "f" en la columna Texto de alarma
Figura: Filtrar por "f" en la columna Texto de alarma

Filtrar por fechas

También puede filtrar por fechas. Puede filtrar por un intervalo de fechas o por una fecha específica.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrar por fechas en la columna Hora de activación
Figura: Filtrar por fechas en la columna Hora de activación

Filtrar por valores numéricos

También puede filtrar por intervalos numéricos. Por ejemplo, en la columna Prioridad, puede filtrar un intervalo de prioridades de alarma. También puede filtrar todas las alarmas con una prioridad específica.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrar en la columna Prioridad
Figura: Filtrar en la columna Prioridad

Filtrar por listas predefinidas

En algunas columnas de propiedades, puede filtrar por listas predefinidas, como ID de alarma del sistema y Estado de evaluación.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrar por alarma de límite inferior en la columna Estado de evaluación
Figura: Filtrar por alarma de límite inferior en la columna Estado de evaluación

Filtrar por valores digitales

Puede filtrar por valores digitales, por ejemplo, en la columna de registro. Aquí puede filtrar alarmas que están registradas a partir de alarmas que no están registradas.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrar por valores digitales
Figura: Filtrar por valores digitales

Combinaciones de filtro

Todos los filtros se pueden combinar. Por ejemplo, pude combinar el filtro del texto "enfriador" con el filtro de una fecha específica para ver todas las alarmas de enfriador que se activaron en esa fecha específica.

  • Funciones de ordenar, filtrar, agrupar y buscar
  • Filtro de objetos
  • Cómo quitar el filtro de los objetos