earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Allarmi, Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
11/09/2014
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Filtrare oggetti

Servendoti del filtro in WebStation, puoi limitare il numero di oggetti visualizzati nel riquadro Allarmi. Il filtro riflette le proprietà in modo che la finestra di dialogo del filtro sia visualizzata in maniera differente in base ai criteri di filtraggio desiderati.

La casella di controllo Filtro è selezionata per mostrare che il filtro è attivo. Per rimuovere il filtro, cancella nuovamente il contenuto della casella di controllo Filtro.

Filtrare in base ai caratteri

Puoi inserire uno o più caratteri nella casella del filtro.

Per esempio, se filtri in base al carattere "w" nel testo dell'allarme, puoi ottenere tutto il testo allarme contenente la lettera "w", per esempio "The chilled water supply temperature is below alarm limit" ("La temperatura di alimentazione dell'acqua fredda è al di sotto dell'allarme limite") e "The hot water return temperature is below alarm limit" ("La temperatura dell'acqua calda di ritorno è al di sotto dell'allarme limite").

Se non è attivo alcun filtro, sarà visibile il testo allarme di tutti gli allarmi, riconosciuti e attivi.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrare in base a "c" nel testo della colonna Allarme
Figura: Filtrare in base a "c" nel testo della colonna Allarme

Filtrare in base alle date

Puoi anche filtrare in base alle date. Puoi filtrare in base a un intervallo di date o a una data specifica.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrare in base alla data nella colonna Ora di attivazione
Figura: Filtrare in base alla data nella colonna Ora di attivazione

Filtrare in base ai valori numerici

Puoi anche filtrare in base a intervalli numerici. Per esempio, nella colonna Priorità, puoi filtrare una serie di priorità di allarme. Puoi anche filtrare tutti gli allarmi con una priorità specifica.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrare nella colonna Priorità
Figura: Filtrare nella colonna Priorità

Filtrare in base a elenchi predefiniti

In alcune colonne delle proprietà, puoi filtrare in base a elenchi predefiniti, come l'ID allarme di sistema e lo Stato di valutazione.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrare in base all'allarme limite inferiore nella colonna Stato di valutazione
Figura: Filtrare in base all'allarme limite inferiore nella colonna Stato di valutazione

Filtrare in base ai valori digitali

Puoi anche filtrare in base ai valori digitali, per esempio nella colonna Registrazione. Qui puoi filtrare gli allarmi registrati da quelli non registrati.

 
action_zoom_plus_stroke Filtrare in base ai valori digitali
Figura: Filtrare in base ai valori digitali

Filtrare combinazioni

Tutti i filtri possono essere combinati. Per esempio, puoi combinare il filtraggio del testo "chiller" con il filtraggio in base a una data specifica per visualizzare tutti gli allarmi chiller attivati in quella data.

  • Ordina, Filtra, Raggruppa e Ricerca
  • Filtrare oggetti
  • Rimuovere il filtraggio di oggetti