earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
12/07/2019

Menú contextual del panel de Alarmas - Submenú Ajustes de visualización de alarmas

Utilice el submenú Ajustes de visualización de alarmas para cambiar la forma en la que se presentan las alarmas.

 
action_zoom_plus_stroke Submenú Ajustes de visualización de alarmas
Figura: Submenú Ajustes de visualización de alarmas

Tabla: Submenú Ajustes de visualización de alarmas

Comando

Descripción

Visualización de una vista de alarma con una alarma

Haga clic para mostrar una vista de alarma en una ventana nueva cuando se activa una alarma.

Editar filtro estándar

Haga clic para abrir el cuadro Seleccionar condiciones donde puede ordenar la información en un panel Alarmas o una vista de Alarmas. Para obtener más información, consulte Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones .

Guardar como diseño estándar

Haga clic para guardar el diseño actual del panel Alarmas o de una vista Alarma como diseño estándar para todos ls usuarios y para el panel Alarmas o la vista de Alarma específica.

Restablecer al diseño estándar al diseño de fábrica

Volver a restablecer al diseño de fábrica el diseño del panel Alarmas y de la vista Alarma.

Añadir/eliminar columnas

Haga clic para abrir las columnas Añadir/eliminar donde puede añadir o eliminar columnas del panel Alarmas o la vista Alarma. Para obtener más información, consulte Add/Remove Columns Dialog Box .

Propiedades

Haga clic para abrir el cuadro Propiedades de vista de alarmas para ver y editar las propiedades del panel y la vista de alarma.

Ordenación de estados de alarma

Haga clic para abrir el cuadro Orden de clasificación de estados de alarmas para determinar cómo se ordenarán las alarmas cuando se use la columna Estado para ordenar las alarmas en el panel de alarmas o en la vista de Alarmas. Para obtener más información, consulte Cambio de la ordenación de los estados de alarma .

Ver detalles

Haga clic para abrir una vista detallada para una alarma seleccionada. Para obtener más información, consulte Vista de detalles de Alarmas y eventos .

  • Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones
  • Add/Remove Columns Dialog Box
  • Cómo funcionan las alarmas
  • Cambio de la ordenación de los estados de alarma
  • Vista de detalles de Alarmas y eventos
  • Alarm View and Event View Standard Filter and Layout
  • Menú contextual del panel de Alarmas