Série de courbes de tendance dans WebStation
You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.
Vous pouvez enregistrer ces paramètres pour que la courbe de tendance s'affiche de la même façon à chaque ouverture.
Comment fonctionnent les courbes de tendance
Mode de fonctionnement des journaux de tendance
Vue de courbe de tendance
Trend Chart Toolbar
Boîte de dialogue Paramètres de la courbe de tendance – Onglet Axe gauche
Menu Série de la courbe de tendance
Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance
Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance
Suppression d'une série de courbes de tendance
Masquage d'une série dans une courbe de tendance
Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance