earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Séries de gráfico de tendência em WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Estas definições podem ser guardadas para que o gráfico de tendência seja apresentado no mesmo modo sempre que o abrir.

  • Como funcionam os gráficos de tendências
  • Como funcionam os registos de tendências
  • Vista de gráfico de tendência
  • Trend Chart Toolbar
  • Caixa de diálogo de definições de gráfico de tendência – separador do eixo esquerdo
  • Menu de série de gráficos de tendência
  • Apresentar períodos de tempo específicos de um gráfico de tendências
  • Mostrar marcadores numa série de registos de tendência
  • Alterar a espessura da linha de uma série de gráfico de tendência
  • Alterar a cor de uma série de gráfico de tendência
  • Alterar o tipo de apresentação de uma série de gráfico de tendência
  • Mostrar dicas de ferramentas para todas as séries num gráfico de tendência
  • Adicionar uma série de registo de tendência a um gráfico de tendência
  • Remover uma série de gráfico de tendência
  • Ocultar uma série num gráfico de tendência
  • Guardar definições atuais de gráfico de tendência