earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16/11/2018

Cambio de la ordenación de los estados de alarma

Podrá cambiar la ordenación de los estados de alarma para mostrar alarmas en el panel de Alarmas o una vista de Alarmas en el orden que usted elija.

Aviso
  • Par guardar los cambios, deberá tener permisos para cambiar la ordenación de los estados de alarma.

  • Si tiene permiso para cambiar la ordenación de los estados de alarma, el cambio afecta a todos los usuarios y todas las vistas de Alarmas en el sistema.

Mostrar más
action_close

Para ver mejor los objetos de las vistas y listas, puede usar varias funciones como filtro, agrupación y ordenación.

Puede agrupar los objetos para mostrarlos de una manera concreta, por ejemplo, por prioridad o nombre. También puede añadir subgrupos añadiendo columnas nuevas para agrupar y ordenar.

Puede cambiar de orden descendente a ascendente usando la flecha pequeña del encabezado de la columna en el área de agrupación y ordenación. También puede clasificar las alarmas, por ejemplo, por estado o prioridad, añadiendo columnas que contengan la información que desea clasificar. Puede clasificar en distintas columnas presionando SHIFT y luego ordenando una nueva columna. La clasificación se realiza en el orden en el que usted fue añadiendo las columnas.

Ejemplo:

Usted clasifica por estado de la alarma y luego por prioridad. Primero las alarmas se ordenan por su estado. Si varias alarmas tienen el mismo estado, se ordenan según su prioridad.

Los cambios en el orden de clasificación y el grupo en la vista Lista se guardan al cerrar o salir de la lista. Dbe guardar manualmente otros cambios en los paneles y vistas.

 
action_zoom_plus_stroke Los objetos en la vista de Lista agrupados por Nombre y Valor y clasificados en orden ascendente.
Figura: Los objetos en la vista de Lista agrupados por Nombre y Valor y clasificados en orden ascendente.

Puede agrupar y ordenar objetos en los siguientes paneles y vistas de WorkStation:

  • vista Lista,

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas Evento

  • Panel de visualización

  • Vistas de Visualización

  • Vista Lista de registro de tendencias

Para cambiar la ordenación de los estados de alarma
  1. En Workstation, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Alarmas o en una vista Alarma.

  2. Apunte a Ajustes de vista de alarmas y haga clic en Ordenación de estados de alarma .

  3. En el cuadro de diálog Ordenación de los estados de alarma , seleccione el estado que quiera reposicionar.

  4. Haga clic en las flechas arriba o abajo para cambiar el orden.

  5. Repita la operación para reposicionar otros estados.

  6. Haga clic en Aceptar .

Si tiene permiso para cambiar la ordenación de los estados de alarma, los cambios se guardan para todos los usuarios y todas las vistas de alarmas del sistema. Si no tiene permisos para cambiar el orden de los estados de alarma, el cambio será temporal.

  • Agrupar y ordenar objetos
  • Cuadro de diálogo de ordenamiento de estados de alarma
  • Menú contextual del panel de Alarmas