earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Vous pouvez zoomer en avant ou arrière sur l'axe x, l'axe y ou les deux axes, ou zoomer sur une zone spécifique de la courbe de tendance. Utilisez le zoom pour ajuster automatiquement l'axe X et l'axe Y de la courbe de tendance en fonction de la plage de la série affichée.

  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Barre d'outils de courbe de tendance dans WebStation
  • Zoom avant sur une zone d'une courbe de tendance
  • Zoom avant et arrière sur une courbe de tendance
  • Zoomer pour ajuster