earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2024, 7.0
02/10/2025

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic
  • Gráficos de tendencias
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Trends Overview
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Barra de herramientas del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje X
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Configuración automática de la escala del eje Y