earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Zoom avant sur une zone d'une courbe de tendance

Vous effectuez un zoom avant pour agrandir une zone spécifique de la courbe de tendance afin d'en faciliter la lecture.

Afficher plus
action_close

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Vous pouvez zoomer en avant ou arrière sur l'axe x, l'axe y ou les deux axes, ou zoomer sur une zone spécifique de la courbe de tendance. Utilisez le zoom pour ajuster automatiquement l'axe X et l'axe Y de la courbe de tendance en fonction de la plage de la série affichée.

Pour appliquer un zoom avant sur une zone d'une courbe de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez afficher.

  2. Cliquez sur le bouton Outil de zoom

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Sur la courbe de tendance, sélectionnez la zone que vous voulez agrandir.

  4. Effectuez un clic droit sur le diagramme pour zoomer en arrière.

  • Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation
  • Zoom avant et arrière sur une courbe de tendance
  • Zoomer pour ajuster
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance