earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Disminución y ampliación de un gráfico de tendencias

Puede aplicar el zoom en un gráfico de tendencias para facilitar su lectura.

Mostrar más
action_close

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Puede ampliar o reducir en el eje X, el eje Y o en ambos ejes, o en una zona específica del gráfico de tendencias. Utilice el zoom para encajar para ajustar automáticamente el eje X y el eje Y del gráfico de tendencias según el intervalo de las series mostradas.

Para disminuir o ampliar un gráfico de tendencias
  1. En WebStation, en el panel de Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias.

  2. Ampliación y disminución:

    • Haga clic con el botón derecho en el gráfico para disminuir.

    • Utilice la rueda del ratón par ampliar o reducir.

  • Navegación del gráfico de tendencias en WebStation
  • Ampliación de un área de un gráfico de tendencias
  • Zoom para encajar
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias