earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Zoom indietro e avanti su un grafico di tendenza

Per facilitare la lettura di un grafico di tendenza, puoi ingrandirne la scala.

Mostra di più
action_close

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Puoi eseguire lo zoom avanti o indietro sull'asse x, l'asse y o entrambi gli assi o eseguire lo zoom in un'area specifica del grafico di tendenza. Puoi utilizzare la funzione di adattamento alla finestra per regolare automaticamente l'asse x e l'asse y del grafico di tendenza in base alla scala delle serie visualizzate.

Per rimpicciolire o ingrandire un grafico di tendenza
  1. In WebStation, in Struttura del sistema seleziona il grafico di tendenza.

  2. Zoom avanti e indietro:

    • Fai clic con il pulsante destro del mouse nel grafico per lo zoom indietro.

    • Utilizza la rotella del mouse per lo zoom in avanti o indietro.

  • Navigazione dei grafici di tendenza in WebStation
  • Zoom avanti su un'area di un grafico di tendenza
  • Adatta alla finestra
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend