earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Zoom para encajar

Utilice la función de ampliar para encajar para cambiar el tamaño de los registros de tendencias para que entren en la ventana del navegador.

Mostrar más
action_close

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Puede ampliar o reducir en el eje X, el eje Y o en ambos ejes, o en una zona específica del gráfico de tendencias. Utilice el zoom para encajar para ajustar automáticamente el eje X y el eje Y del gráfico de tendencias según el intervalo de las series mostradas.

Zoom para encajar
  1. En WebStation, en el panel de Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias.

  2. Haga clic en el botón Zoom hasta encajar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Navegación del gráfico de tendencias en WebStation
  • Ampliación de un área de un gráfico de tendencias
  • Disminución y ampliación de un gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias