earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Zoomer pour ajuster

Vous pouvez utiliser le zoom pour redimensionner les journaux de tendance afin qu'ils s'ajustent dans la fenêtre du navigateur.

Afficher plus
action_close

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Vous pouvez zoomer en avant ou arrière sur l'axe x, l'axe y ou les deux axes, ou zoomer sur une zone spécifique de la courbe de tendance. Utilisez le zoom pour ajuster automatiquement l'axe X et l'axe Y de la courbe de tendance en fonction de la plage de la série affichée.

Pour zoomer pour ajuster
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance.

  2. Cliquez sur le bouton Zoomer pour ajuster

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation
  • Zoom avant sur une zone d'une courbe de tendance
  • Zoom avant et arrière sur une courbe de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance