earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Kalender in WebStation

arrow1_rotationKalendereditor-Übersicht arrow1_rotationKalenderereignisse

Ein Kalender ist eine Liste von Daten. Der Kalender versorgt den Zeitplan mit den Daten, an denen die Ausnahmeereignisse vorkommen sollen. Um Zeit zu sparen, können Sie anstatt mehrere Ausnahmeereignisse in einen Zeitplan einzutragen, einen einzigen Kalender referenzieren.

 
action_zoom_plus_stroke Ausnahmeereignisse in einem Kalender
Abbildung: Ausnahmeereignisse in einem Kalender

Der Kalender kann als Referenz für viele Zeitpläne dienen. Anstatt die Datumsgruppe immer wieder neu in mehreren Zeitplänen zu definieren, was gegebenenfalls eine langwierige Aufgabe sein kann, wenn Ihr Gebäudekontrollsystem mehrere Zeitpläne enthält, können Sie die Datumsgruppe einmal definieren.

Kalendereditor-Übersicht

Anhand des Kalendereditors können sie das Datum von Ausnahmeereignissen in einem Kalender spezifizieren. Sie können einfache Daten hinzufügen und entfernen. Der Kalender hilft Ihnen dabei alle Ausnahmeereignisse nur ein Mal zu spezifizieren, und dies nicht in jedem Zeitplan vornehmen zu müssen.  Der Kalender wird dann mit jedem der Zeitpläne referenziert und alle Ausnahmedaten werden automatisch in den Zeitplänen markiert.

Für weitere Informationen siehe Kalendereditor-Übersicht .

Kalenderereignisse

Bestimmen Sie ein einfaches Datum in einem Kalender. Ein Datum ist ein Eintrag, der einmal in dem Kalender vorkommt.

  • Datum: ein bestimmtes Datum

Für weitere Informationen siehe Kalenderereignisse .

  • Wie Zeitpläne funktionieren
  • Kalendereditor-Übersicht
  • Kalenderereignisse
  • Ausnahmeereignisse in WebStation