earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.8, 1.9
17/03/2014

Eventos semanales en WebStation

Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.

Por ejemplo, en una programación analógica, para el lunes, programa que se abra una ventilación de aire de un gimnasio al 40% a las 08:00 para una clase de yoga. Para una clase más intensiva a las 10:00, programa que la ventilación de aire se abra al 100% hasta las 13:00. Por último, a las 13:00, programa que la ventilación de aire se cierre al 60% hasta las 20:00.

 
action_zoom_plus_stroke Ejemplos de eventos semanales para un lunes
Figura: Ejemplos de eventos semanales para un lunes

Estos eventos pueden producirse cada lunes, a menos que un evento de excepción anule el evento semanal.

  • Cómo funcionan las programaciones
  • Schedule Events
  • Cómo añadir un evento semanal
  • Cómo editar un evento semanal
  • Edición de la hora de inicio para un evento de programación
  • Edición de la hora de fin para un evento de programación
  • Entorno de trabajo de la programación
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal