earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
11/09/2014

Eventi settimanali in WebStation

Un evento settimanale si verifica ogni settimana per un periodo di tempo esteso, oppure regolarmente. Puoi programmare più di un evento settimanale per ciascun giorno della settimana.

Per esempio, in un programma orario analogico per il lunedì, puoi programmare una bocchetta dell'aria in una palestra affinché si apra al 40 % alle 08:00 per una lezione di yoga. Per una lezione più intensa alle 10:00, puoi programmare l'apertura al 100% della bocchetta dell'aria fino alle 13:00. Infine, alle 13:00, puoi programmare la chiusura al 60% della bocchetta fino alle 20:00.

 
action_zoom_plus_stroke Eventi settimanali di esempio per il lunedì
Figura: Eventi settimanali di esempio per il lunedì

Questi eventi si verificano ogni lunedì a meno che un evento di eccezione non sovrascriva l'evento settimanale.

  • Come funzionano i programmi orari
  • Schedule Events
  • Aggiunta di un evento settimanale
  • Modifica di un evento settimanale
  • Modifica dell'orario d'inizio per un evento programma orario
  • Modifica dell'orario di fine per un evento programma orario
  • Area di lavoro del programma orario
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione settimanale