earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: WebHelp
Функции: Базовые функции
Версия продукта: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
25.05.2018

Rating Community Content

You rate community content of a WebHelp topic to reflect whether you found the information helpful or if you think it could be improved.

Показать больше
action_close

В заголовке каждой темы пользователи, вошедшие в систему, могут оценивать темы и общественное содержимое в WebHelp.

Примечание
  • Пишите комментарии на английском, чтобы администратор WebHelp смог прочитать и понять информацию.

Среднее значение общего рейтинга отображается для каждой темы желтыми звездочками в списке тем по каждой отдельной теме. Для общественного содержания среднее значение общего рейтинга отображается желтыми звездочками для каждой отдельной записи общественного содержания. Если нет рейтинга по теме или записи общественного содержания, звездочки затенены. При представлении тем в списке тем WebHelp сначала сортирует темы по дате публикации и потом по количеству звезд, при чем тема с наибольшим рейтингом находится вверху списка.

To rate community content
  1. In a community content entry, select the number of stars that you want to give the community content.

  2. In the Give feedback on this community content box, type an explanation of what you think about this information, what is good or what can be improved.

  3. Click Send .

The average of the total rating is calculated and the feedback is sent to the WebHelp administrator.

  • Рейтинги и комментарии
  • Содержание сообщества
  • WebHelp Home Page