Productos WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25/05/2018

Unsubscribing from a Community Content Thread

You unsubscribe from a community content thread to stop receiving E-mail notifications when other users add or edit information in the community content of a topic.

Mostrar más
action_close

Puede suscribirse y recibir notificaciones por correo electrónico cuando se produzcan los siguientes eventos de WebHelp:

  • Publicación o actualización de un tema de WebHelp

  • Adición o edición de contenido de la comunidad para un tema

Si se suscribe a las actualizaciones de los temas, la suscripción busca cambios realizados en un idioma específico. Por ejemplo, si se suscribe a temas publicados en inglés, no recibirá notificaciones de correo electrónico cuando se actualicen temas en danés. Recibe una notificación una vez al día. El correo electrónico contiene enlaces a todos los temas publicados o actualizados durante el día.

Si se suscribe a las actualizaciones de todo el contenido de la comunidad, recibe una notificación una vez al día. El correo electrónico contiene enlaces al contenido de la comunidad que otros usuarios han añadido o editado durante el día. Cuando añade o edita contenido de la comunidad para un tema, WebHelp crea una conversación para el contenido y activa una suscripción para las actualizaciones de la conversación. Con esta suscripción, puede recibir notificaciones inmediatas de correo electrónico cuando otros usuarios añadan o editen información en el contenido de la comunidad.

Tiene que iniciar sesión en WebHelp para suscribirse a los eventos de WebHelp.

To unsubscribe from a community content thread
  1. Log on to WebHelp.

  2. In the WebHelp topic, in the community content, click Unsubscribe here .

  • Suscripciones
  • Contenido de la comunidad
  • Iniciar sesión
  • WebHelp Home Page
  • Adding Community Content to a WebHelp Topic
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic