Produits : WebHelp
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25/05/2018

Unsubscribing from a Community Content Thread

You unsubscribe from a community content thread to stop receiving E-mail notifications when other users add or edit information in the community content of a topic.

Afficher plus
action_close

Vous pouvez vous abonner et recevoir des notifications par e-mail lorsque les événements d'aide en ligne suivants se produisent :

  • Une rubrique d'aide en ligne est publiée ou mise à jour

  • Le contenu Communauté d'une rubrique est mis à jour ou modifié

Si vous vous abonnez à des mises à jour de rubrique, l'abonnement vérifie tout changement apporté dans une langue spécifique. Par exemple, si vous vous abonnez à des rubriques qui sont publiées en anglais, vous ne recevrez pas de notifications par e-mail lorsque des rubriques en danois seront mises à jour. Vous recevez une notification une fois par jour. L'e-mail contient des liens vers toutes les rubriques qui ont été publiées ou mises à jour au cours de la journée.

Si vous vous abonnez à toutes les mises à jour du contenu communauté, vous recevez une notification une fois par jour. L'e-mail contient des liens vers le contenu communauté que d'autres utilisateurs ont ajouté ou édité au cours de la journée. Lorsque vous ajoutez ou éditez du contenu communauté pour une rubrique, WebHelp crée un thread vers le contenu communauté et active un abonnement pour les mises à jour relatives à ce thread. Cet abonnement signifie que vous recevez directement des notifications par e-mail lorsque d'autres utilisateurs ajoutent ou éditent des informations dans le contenu communauté.

Vous devez vous connecter à l'aide en ligne pour vous abonner aux événements de l'aide en ligne.

To unsubscribe from a community content thread
  1. Log on to WebHelp.

  2. In the WebHelp topic, in the community content, click Unsubscribe here .

  • Abonnements
  • Connexion
  • WebHelp Home Page
  • Adding Community Content to a WebHelp Topic
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic