earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/04/2016
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Suscripciones

Puede suscribirse y recibir notificaciones por correo electrónico cuando se produzcan los siguientes eventos de WebHelp:

  • Publicación o actualización de un tema de WebHelp

  • Adición o edición de contenido de la comunidad para un tema

Si se suscribe a las actualizaciones de los temas, la suscripción busca cambios realizados en un idioma específico. Por ejemplo, si se suscribe a temas publicados en inglés, no recibirá notificaciones de correo electrónico cuando se actualicen temas en danés. Recibe una notificación una vez al día. El correo electrónico contiene enlaces a todos los temas publicados o actualizados durante el día.

Si se suscribe a las actualizaciones de todo el contenido de la comunidad, recibe una notificación una vez al día. El correo electrónico contiene enlaces al contenido de la comunidad que otros usuarios han añadido o editado durante el día. Cuando añade o edita contenido de la comunidad para un tema, WebHelp crea una conversación para el contenido y activa una suscripción para las actualizaciones de la conversación. Con esta suscripción, puede recibir notificaciones inmediatas de correo electrónico cuando otros usuarios añadan o editen información en el contenido de la comunidad.

Tiene que iniciar sesión en WebHelp para suscribirse a los eventos de WebHelp.

  • Features
  • Iniciar sesión
  • Página de suscripción a actualizaciones de WebHelp
  • Subscribing to Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from a Community Content Thread