earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebHelp
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22-04-2016
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

Subscrições

Pode subscrever a receção de notificações por e-mail quando ocorrerem os seguintes eventos WebHelp:

  • Um tópico WebHelp é publicado ou atualizado

  • É adicionado ou editado conteúdo de comunidade a um tópico

Se subscrever as atualizações de um tópico, a subscrição verifica quaisquer alterações que são feitas num determinado idioma. Por exemplo, se subscrever tópicos que estão publicados em inglês, não irá receber notificações por e-mail para os tópicos em dinamarquês que forem atualizados. Recebe uma notificação por dia. O e-mail contém ligações para todos os tópicos que foram publicados ou atualizados durante o dia.

Se subscrever todas as atualizações de conteúdo de comunidade, irá receber uma notificação por dia. O e-mail contém ligações para o conteúdo de comunidade que outros utilizadores adicionaram ou editaram durante o dia. Quando adiciona ou edita conteúdo de comunidade para um tópico, o WebHelp cria um thread para o conteúdo de comunidade e ativa uma subscrição para atualizações do thread. Esta subscrição significa que irá receber diretamente notificações por e-mail quando outros utilizadores adicionarem ou editarem informação no conteúdo de comunidade.

Tem de ter sessão iniciada no WebHelp para subscrever os eventos WebHelp.

  • Features
  • Iniciar sessão
  • Subscrição WebHelp para página de atualizações
  • Conteúdo de comunidade
  • Subscribing to Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from a Community Content Thread