earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Especificaciones

Especificaciones


Productos Enterprise Server
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 1.9
04/06/2017
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Enterprise Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
Figura: Enterprise Server

Introducción

El núcleo del sistema es un servidor de solución SmartStruxure y registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Enterprise Server es la versión de la aplicación Windows de un servidor StruxureWare Building Operation que recopila datos de toda la instalación para agregarlos y archivarlos, y es además flexible para ejecutar aplicaciones independientes. A través de WorkStation o WebStation, Enterprise Server también sirve como punto único de administración de la solución SmartStruxure, el sistema de gestión inteligente de la eficiencia energética en edificios de Schneider Electric.

Características

El principal componente de la arquitectura de SmartStruxure es Enterprise Server. Es el punto central desde el que los usuarios pueden configurar, controlar y supervisar todo el sistema.

El poder de las redes

Enterprise Server puede ejecutar varios programas de control usando distintos protocolos. Puede gestionar alarmas, usuarios, planificaciones y registros de tendencias. Los datos se pueden enviar directamente desde Enterprise Server al usuario o a otros dispositivos de campo y servidores SmartStruxure de la instalación o la empresa.

Vista global del sistema

Es posible acceder y configurar todo el sistema, incluidos los dispositivos de servidores SmartStruxure y sus dispositivos asociados, a través de Enterprise Server.

Esta globalidad de la instalación facilita los análisis de datos y cambios de ingeniería en masa. Enterprise Server también agrega los datos de eventos y alarmas desde los dispositivos del servidor SmartStruxure. Los registros de tendencias también se pueden agregar usando registros de tendencias ampliados.

Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

Enterprise Server es una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación.

Gestión centralizada de datos y alarmas

Enterprise Server recopila las alarmas desde varios dispositivos de la instalación, incluidos los dispositivos del servidor SmartStruxure, de este modo, es posible gestionarlas, visualizarlas y registrarlas de forma centralizada. Los usuarios también pueden ver registros de eventos y tendencias de varios servidores.

Enterprise Server aloja las bases de datos de configuración e históricas. Estas bases de datos almacenan información actual, incluidas tendencias, alarmas, actividad del usuario e información de la propiedad. Las alarmas pueden desencadenar notificaciones de correo electrónico, SNMP, archivos o clientes, que pueden incluir datos de alarmas, valores de puntos o registros de tendencias. Las notificaciones también pueden desencadenare periódicamente por clendarios u otros valores binarios.

Autentificaciones y permisos

Una solución SmartStruxure ofrece un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos ofrece un nivel de seguridad que cumple las normas más exigentes. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los gastos de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. En una solución SmartStruxure, se registra cada acción con una marca de tiempo, el usuario que ha realizado la acción y los valores que se han cambiado.

Interfaz de WorkStation/WebStation

Desde cualquier cliente, la experiencia del usuario es similar con independencia del servidor de solución SmartStruxure al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a Enterprise Server para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartStruxure y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Conectividad con protocolos abiertos para la gestión energética de edificios

Una de las principales características de la solución SamartStruxure es su compatibilidad con los estándares abiertos. El servidor Enterprise Server puede comunicarse de forma nativa con tres de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet, LonWorks y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El servidor Enterprise Server se comunica directamente con las redes BACnet/IP. El servidor Enterprise Server está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado, y como una estación de trabajo del operario BACnet (B-OWS). Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de software incluidas por BTL en la página de BACnet International. El servidor Enterprise Server también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias redes IP.

Compatibilidad nativa con LonWorks

Enterprise Server funciona con toda una gama de adaptadores LonTalk para comunicarse con redes TP/FT-10 LonWorks. La funcionalidad LonWorks integrada permite acceder a los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Las redes LonWorks pueden ponerse en marcha, vincularse y configurarse desde el servidor Enterprise Server usando la herramienta de gestión de redes LonWorks integrada. No se necesitan herramientas de terceros. Para una mayor facilidad de uso, se admiten los plugins de dispositivos LNS. Esto facilita las tareas de ingeniería y mantenimiento de los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Hay algunas limitaciones respecto al uso de los plugins de dispositivos LNS.

Compatibilidad nativa con Modbus

El servidor Enterprise Server integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Compatibilidad con servicios web

El servidor Enterprise Server admite los servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución SmartStruxure. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Enterprise Server tiene compatibilidad nativa con EcoStruxure Web Services, el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. EcoStruxure Web Services es un estándar seguro. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Características de TI fáciles

Enterprise Server se comunica usando estándares de red como DHCP, HTTP y HTTPS. Esto facilita las instalaciones, simplifica la gestión y protege las transacciones.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores SmartStruxure puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • DHCP/DNS para la implementación y búsqueda rápida de direcciones

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de red) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

Especificaciones

Requisitos de hardware
La potencia del procesador, la memoria y el espacio en disco duro tienen que ampliarse para admitir tamaño del sistema objetivo afectado por la cantidad total de dispositivos de servidores SmartStruxure y del archivado histórico previsto. Enterprise Server se prueba en una máquina con procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz, 32 GB de memoria y un disco duro de 3 TB.
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Espacio en el disco duro
Mínimo: 100 GB
Unidad
Si la copia de StruxureWare Building Operation se entrega en disco, es necesaria una unidad de DVD.
Otros dispositivos
Dispositivo puntero compatible o ratón de Microsoft.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 7 (32 bits)
  
Microsoft Windows 7 (64 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (32 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (64 bits)
  
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 7 son compatibles: Professional, Enterprise y Ultimate.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 8.1 son compatibles: Pro, Pro N, Enterprise y Enterprise N.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2008 R2 son compatibles: Standard, Web, Enterprise, Datacenter e Itanium.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 y Microsoft Windows Server 2012 son compatibles: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.5 o 4.6
Comunicación
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
NTP
Sincronización de tiempo
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BTL B-BC (BACnet Building Controller) a
  
BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation) a
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
Admite los siguientes adaptadores LonTalk:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
Se pueden usar otros protocolos para funciones concretas adicionales. Consulte la documentación técnica.
LNS
Versión LNS
OpenLNS
Instalado en un PC WorkStation
LonMark
Versión de archivos de recursos
14.00
Número de referencia
SW-ES-BASE-0, StruxureWare Building Operation Enterprise Server, licencia para un servidor de PC, incluye licencia para Reports Server
(Suscripción de mantenimiento no incluida)
SXWSWESXX00001
Opciones de ampliación
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Solo usa un servidor SmartStruxure, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta servicio a un servidor SmartStruxure, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa un servidor SmartStruxure, además de los datos del registro de tendencias históricos, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un solo servidor SmartStruxure, sin mantenimiento
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un solo servidor SmartStruxure, sin mantenimiento
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, comunicación con dispositivos externos a través de SmartDriver
Para una licencia de SmartDriver
SXWSWSDRV00001