earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Especificaciones

Especificaciones


Productos Enterprise Server
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 2023
26/09/2023
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Enterprise Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
Figura: Enterprise Server

Introducción

Un servidor EcoStruxure BMS es el núcleo del sistema y realiza funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. El servidor Enterprise Server es la aplicación en versión Windows de un servidor EcoStruxure BMS que recopila datos de toda la instalación para agregarlos y archivarlos y que además es lo bastante flexible como para ejecutar aplicaciones independientes. A través de WorkStation o WebStation, el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración de EcoStruxure BMS, el sistema de gestión inteligente de la eficiencia energética en edificios de Schneider Electric.

Características

El servidor Enterprise Server es el punto central en la arquitectura de EcoStruxture BMS, desde el que los usuarios pueden configurar, controlar y supervisar todo el sistema.

Semantic Tagging

Enterprise Server y Enterprise Central incluyen soporte integrado para el modelado del “gemelo digital” del edificio, centro, campus y la región mediante Brick Schema. WorkStation y WebStation proporcionan una mayor comprensibilidad humana gracias al contexto adicional que se da a las alarmas y los puntos a través del “gemelo digital”. La base de datos data graphs necesaria se incluye en los paquetes de instalación. Y es posible crear el modelo a traves de la WorkStation. También es posible importarlo mediante la interfaz de usuario de la base de datos Data Graphs.

El poder de las redes

El servidor Enterprise Server puede ejecutar varios programas de control usando distintos protocolos. Puede gestionar alarmas, usuarios, planificaciones y registros de tendencias. Los datos se pueden enviar directamente desde Enterprise Server al usuario o a otros dispositivos de campo y servidores EcoStruxure de la instalación o la empresa.

Vista global del sistema

Es posible acceder y configurar todo el sistema, incluidos los servidores Automation Server y sus dispositivos asociados, a través de Enterprise Server.

Esta globalidad de la instalación facilita los análisis de datos y cambios de ingeniería en masa. El Enterprise Server también agrega los datos de eventos y alarmas de todos sus Automation Server asociados. Los registros de tendencias también se pueden agregar usando registros de tendencias ampliados.

Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

Los servidores EcoStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite asegurar que se pueda seleccionar un método de programación adecuado para la aplicación.

Gestión centralizada de datos y alarmas

Las alarmas de múltiples dispositivos en todo el edificio, incluidos los Automation Server, son recopiladas por el Enterprise Server para su registro, visualización y gestión centralizados. Los usuarios también pueden ver registros de eventos y tendencias de varios servidores.

El servidor Enterprise Server aloja las bases de datos de configuración e históricas. Estas bases de datos almacenan información actual, incluidas tendencias, alarmas, actividad del usuario e información de la propiedad. Las alarmas pueden desencadenar notificaciones de correo electrónico, SNMP, archivos o clientes, que pueden incluir datos de alarmas, valores de puntos o registros de tendencias. Las notificaciones también pueden desencadenarse periódicamente por calendarios u otros valores binarios.

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos externa. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. Las bases de datos compatibles son TimescaleDB, que se basa en PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes.

Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.

Ejemplos de cálculos avanzados:

  • Normalización del uso de la energía

  • Submedidores y resúmenes virtuales

  • Cálculo de la temperatura cinética media

  • Conversiones de unidades

  • Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados

La información obtenida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluirlo el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.

A partir de la versión 5.0.3 de EcoStruxure Building Operation, es posible enviar los registros de tendencias seleccionados y el registro de eventos al Sistema PI de AVEVA directamente, sin necesidad de un almacenamiento intermedio ni conectores especializados del Sistema PI.

Informes

Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto y XLSX, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.

Los informes se pueden generar de forma programada, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado y enviarlo por correo electrónico o generar un archivo.

Mediante el uso de Enterprise Server y Enterprise Central, los informes se pueden convertir a PDF y se puede elevar aún más la seguridad y la trazabilidad de los datos utilizando el complemento opcional para la firma automática de informes en PDF con un certificado digital al generarse. Esto demuestra que el contenido no ha sido alterado después de que se generara el informe.

Autentificaciones y permisos

Un EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente y fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza contra el sistema integrado de gestión de cuentas de usuario, contra los dominios de Active Directory de Windows o mediante el inicio de sesión único SAML 2.0. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza Windows Active Directory o la autenticación SAML 2.0,, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. En una solución EcoStruxure BMS, cada acción se registra con una marca de tiempo, el usuario que la ha realizado y los valores que se han cambiado.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede acceder directamente a un Enterprise Server para realizar la ingenieria, configurar, supervisar y monitorear los Automation Server asociados, así como sus módulos de E/S conectados y dispositivos de bus de campo asociados. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Compatibilidad con protocolos de edificios abiertos

Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. El Enterprise Server puede comunicarse de manera nativa con tres de los estándares más populares para edificios: BACnet (incluido BACnet/SC), LonWorks y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El servidor Enterprise Server se comunica directamente con las redes BACnet/IP. El servidor Enterprise Server está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado, y como BACnet Operator Workstation (B-OWS). Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de software incluidas por BTL en la página de BACnet International. El servidor Enterprise Server también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.

Compatibilidad con BACnet/SC (Secure Connect)

El Enterprise Server y los servidores de automatización admiten aplicaciones BACnet/SC como nodo, concentrador* y enrutador BACnet/SC. Esto permite que el Enterprise Server y los servidores de automatización estén en redes BACnet/SC y admitan aplicaciones que conecten redes BACnet/IP o MS/TP con redes BACnet/SC. Una de las principales ventajas de BACnet/SC es que permite un transporte más seguro del tráfico y de la información BACnet entre dispositivos BACnet/SC a través de redes privadas y públicas sin necesidad de utilizar BBMD, VLAN ni VPN, ya que el protocolo BACnet/SC utiliza la tecnología WebSocket y el cifrado TLS 1.3. Además, BACnet/SC utiliza la gestión de certificados para ayudar a garantizar que solo los dispositivos autorizados para estar en una red BACnet/SC puedan operar en esa red.

* Operación del edificio EcoStruxure versión 4.0.3 o posterior.

Compatibilidad nativa con LonWorks

El servidor Enterprise Server funciona con toda una gama de adaptadores LonTalk para comunicarse con redes TP/FT-10 LonWorks. La funcionalidad LonWorks integrada permite acceder a los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Las redes LonWorks pueden ponerse en marcha, vincularse y configurarse desde el servidor Enterprise Server usando la herramienta de gestión de redes LonWorks integrada. No se necesitan herramientas de terceros. Para una mayor facilidad de uso, se admiten los plugins de dispositivos LNS. Esto facilita las tareas de ingeniería y mantenimiento de los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Hay algunas limitaciones respecto al uso de los plugins de dispositivos LNS.

Compatibilidad nativa con Modbus

El Enterprise Server y los servidores de automatización integran de forma nativa configuraciones de cliente y servidor Modbus RS-485, así como de cliente y servidor Modbus TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Compatibilidad con servicios web

El servidor Enterprise Server es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Edge Server tiene compatibilidad nativa con EcoStruxure web services y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen acceso al modelo semántico, búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT

El Enterprise Server y los servidores de automatización admiten MQTT como opción para publicar datos y recibir actualizaciones de otros sistemas. MQTT es un protocolo de transporte de mensajería que, por su pequeño tamaño, su escasa utilización del ancho de banda y su sencillez, resulta ideal para la comunicación M2M e IoT. La capacidad MQTT admite la comunicación con cualquier broker MQTT, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google o IBM.

Características de IT fáciles de usar

Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • Fácil configuración con DHCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de red) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

  • Cifrado WebSocket Secure (WSS) y TLS 1.3 (aplicaciones BACnet/SC)

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS, se puede cifrar utilizando Transport Layer Security (TLS). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Especificaciones

Requisitos de hardware
La potencia del procesador, la memoria y la capacidad de almacenamiento deben ampliarse para admitir el tamaño del sistema objetivo en función de la cantidad total de servidores de automatización y del archivo histórico previsto. Enterprise Server se ha probado en muchos servidores diferentes con diferentes configuraciones. La configuración típica es un procesador de 8 núcleos y 3,6 GHz, 32 GB de memoria y una capacidad de almacenamiento SSD de 1TB.
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Capacidad de almacenamiento
Mínimo: 100 GB
  
Recomendado: 1 TB
Dispositivo de almacenamiento
Recomendado: unidad de estado sólido empresarial (SSD)
Se recomienda una unidad SSD empresarial para mantener la velocidad y estabilidad necesarias. La base de datos y los binarios deberían instalarse en la unidad SSD empresarial.
Otros dispositivos
Dispositivo puntero compatible o ratón de Microsoft.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows 11 a
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022 a
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 11 a son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 R2 son compatibles: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2016 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2019 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2022 a son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.7.2 y versiones posteriores
El administrador del software requiere Microsoft .NET Framework.
Opción de almacenamiento externo de registros PostgreSQL
TimescaleDB 1.2 y posterior
  
Versión de PostgreSQL compatible con la versión de TimescaleDB
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012, 2016 y 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Opción de almacenamiento externo de registros Microsoft SQL
Microsoft SQL Server 2016 SP1 y posterior
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server son compatibles: Enterprise, Standard y Express.
Almacenamiento externo de registros del sistema PI de AVEVA opcional
PI Web API 2021 SP3 y base de datos compatible con esa versión
Schneider Electric ha realizado pruebas de garantía de calidad con PI Web API 2021 SP3, y la base de datos compatible con esa versión, instalada en Windows Server 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Comunicación
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado compatible con TLS 1.3, 1.2, 1.1 a y 1.0 a , puerto configurable por defecto 443
WSS a
Cifrado compatible con TLS 1.3, puerto configurable
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
NTP
Sincronización de tiempo
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BACnet/SC, puerto configurable, sin puerto por defecto
  
BTL B-BC (controlador BACnet para gestión energética de edificios) a
  
BTL B-OWS (estación de trabajo de operario BACnet) a
Admite los siguientes adaptadores LonTalk:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
Se pueden usar otros protocolos para funciones concretas adicionales. Consulte la documentación técnica.
LNS
Versión LNS
OpenLNS
Instalado en un PC WorkStation
LonMark
Versión de archivos de recursos
14.00
Números de referencia
Enterprise Server - 10, licencia de EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor PC, incluye soporte para 10 servidores de automatización, 3 clientes simultáneos y 1 base de datos semántica limitada a 2 núcleos CPU
SXWSWESXX00010
Enterprise Server - 50, licencia de EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor PC, incluye soporte para 50 servidores de automatización, 3 clientes simultáneos y 1 base de datos semántica limitada a 2 núcleos CPU.
SXWSWESXX00050
Enterprise Server - 100, licencia de EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor PC, incluye soporte para 100 servidores de automatización, 3 clientes simultáneos y 1 base de datos semántica limitada a 2 núcleos CPU
SXWSWESXX00100
Enterprise Server - 250, licencia de EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor PC, incluye soporte para 250 servidores de automatización, 3 clientes simultáneos y 1 base de datos semántica limitada a 2 núcleos CPU
SXWSWESXX00250
Actualizar los paquetes de software
Actualización del servidor de empresa - 10 o menos servidores de automatización
Actualiza Enterprise Server, con 10 o menos servidores de automatización alojados, desde el software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior.
SXWSWESUP30010
Actualización del servidor de empresa - 50 o menos servidores de automatización
Actualiza Enterprise Server, con 50 o menos servidores de automatización alojados, desde el software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior.
SXWSWESUP30050
Actualización del servidor de empresa - 100 o menos servidores de automatización
Actualiza Enterprise Server, con 100 o menos servidores de automatización alojados, desde el software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior.
SXWSWESUP30100
Actualización del servidor de empresa - 250 o menos servidores de automatización
Actualiza Enterprise Server, con 250 o menos servidores de automatización alojados, desde el software EcoStruxure Building Operation versión 3.x a 4.0 o posterior.
SXWSWESUP30250
Opciones de ampliación
Paquete ES Hosting AS - 01, Licencia para añadir 1 servidor de automatización
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00001
Paquete ES Hosting AS - 10, Licencia para añadir 10 servidores de automatización
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00010
Paquete ES Hosting AS - 50, Licencia para añadir 50 servidores de automatización
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00050
Paquete de nodos alojados ES - 5, Licencia para añadir 5 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00005
Paquete de nodos alojados ES - 10, Licencia para añadir10 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00010
Paquete de nodos alojados ES - 5, Licencia para añadir 5 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00025
Paquete de nodos alojados ES - 25, Licencia para añadir 25 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00050
Paquete de nodos alojados ES - 100, Licencia para añadir 100 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00100
Paquete de nodos alojados ES - 300, Licencia para añadir 300 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00300
Paquete de nodos alojados ES - 600, Licencia para añadir 600 servidores/controladores no SpaceLogic.
SXWSWNDES00600
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usar solo para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa un Enterprise Server, además de los datos del registro de tendencias históricos, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWSNMP00001
Opción EcoStruxure Building Operation SmartDriver
Para un servidor AS-P o Enterprise Server
SXWSWSDRVX0001
SW-SMART-CONNECT, licencia de implementación de conector inteligente
Para la implementación de un conector inteligente
SXWSWSCDL100001
Opción de paneles personales de Building Operation, se requiere uno por servidor para que los usuarios que inicien sesión en ese servidor cuenten con las funciones del panel.
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWDASH00001
SW-ESDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un Enterprise Server
SXWSWESDBTS001*
Operación de construcción EcoStruxure, opción de conexión Microsoft SQL Server
Para un Enterprise Server
SXWSWESDBMS001*
EcoStruxure Building Operation, opción de conexión al sistema AVEVA PI
Para un Enterprise Server
SXWSWESDBPI001*
SW-ESCMPLPK-1, Opción de paquete de cumplimiento de las industrias reguladas
Para un Enterprise Server.
SXWSWCMPLPK001*
SW-ESPDF-1, opción dde firma de PDF de Building Operation
Para un Enterprise Server
SXWSWESPDFSS01
SW-ESMQTT-1, opción MQTT
Para un Enterprise Server
SXWSWMQTTSRW01*
Opción de zonificación de Building Operation
Para un Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
Opción de autenticación SAML
Para un Enterprise Server
SXWSWESSAML001*
Semantic DB Plus 2 núcleos de CPU
Consultas simultáneas adicionales para una base de datos semántica
SXWSWSTDBAC002
Semantic DB Plus 6 núcleos de CPU
Consultas simultáneas adicionales para una base de datos semántica
SXWSWSTDBAC006
Semantic DB External Use Plus 2 núcleos de CPU
Permite realizar consultas desde herramientas externas y consultas concurrentes adicionales.
SXWSWSTDBEUAC2
Semantic DB External Use Plus 6 núcleos de CPU
Permite realizar consultas desde herramientas externas y consultas concurrentes adicionales.
SXWSWSTDBEUAC6