earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Especificaciones

Especificaciones


Productos Enterprise Server
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 3.2
28/10/2021
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Enterprise Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
Figura: Enterprise Server

Introducción

El núcleo del sistema es un servidor de solución EcoStruxure y registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. El servidor Enterprise Server es la versión de la aplicación Windows de un servidor EcoStruxure BMS que recopila datos de toda la instalación para agregarlos y archivarlos y que además es lo bastante flexible como para ejecutar aplicaciones independientes. A través de WorkStation o WebStation, el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración de EcoStruxure BMS, el sistema de gestión inteligente de la eficiencia energética en edificios de Schneider Electric.

Características

El servidor Enterprise Server es el punto central en la arquitectura de EcoStruxture BMS, desde el que los usuarios pueden configurar, controlar y supervisar todo el sistema.

El poder de las redes

El servidor Enterprise Server puede ejecutar varios programas de control usando distintos protocolos. Puede gestionar alarmas, usuarios, planificaciones y registros de tendencias. Los datos se pueden enviar directamente desde Enterprise Server al usuario o a otros dispositivos de campo y servidores EcoStruxure de la instalación o la empresa.

Vista global del sistema

Es posible acceder y configurar todo el sistema, incluidos los servidores SmartX Server y sus dispositivos asociados, a través de Enterprise Server.

Esta globalidad de la instalación facilita los análisis de datos y cambios de ingeniería en masa. El Enterprise Server también agrega los datos de eventos y alarmas desde los servidores SmartX Server asociados. Los registros de tendencias también se pueden agregar usando registros de tendencias ampliados.

Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

Los servidores EcoStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite asegurar que se pueda seleccionar un método de programación adecuado para la aplicación.

Gestión centralizada de datos y alarmas

El servidor Enterprise Server recopila las alarmas desde varios dispositivos de la instalación, incluidos los servidores SmartX Server, de este modo, es posible gestionarlas, visualizarlas y registrarlas de forma centralizada. Los usuarios también pueden ver registros de eventos y tendencias de varios servidores.

El servidor Enterprise Server aloja las bases de datos de configuración e históricas. Estas bases de datos almacenan información actual, incluidas tendencias, alarmas, actividad del usuario e información de la propiedad. Las alarmas pueden desencadenar notificaciones de correo electrónico, SNMP, archivos o clientes, que pueden incluir datos de alarmas, valores de puntos o registros de tendencias. Las notificaciones también pueden desencadenarse periódicamente por calendarios u otros valores binarios.

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos de alta capacidad, abierta y probada. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. La base de datos soportada es TimescaleDB, desarrollada en PostgreSQL. La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.

Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención. Cualquier software de análisis que utilice podrá acceder fácilmente a los datos gracias a su naturaleza abierta de PostgreSQL. La mayoría de herramientas de elaboración de informes tienen compatibilidad nativa con PostgreSQL.

La extensión de TimescaleDB para PostgreSQL optimiza la solución para los datos con sello de tiempo y es muy adecuada para los datos históricos de EcoStruxure Building Operation.

La arquitectura del sistema es muy flexible. Todos los servidores EcoStruxure BMS de un EcoStruxure BMS pueden escribir y leer desde la misma base de datos TimescaleDB, o se pueden utilizar varias bases de datos.

Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.

Ejemplos de cálculos avanzados:

  • Normalización del uso de la energía

  • Submedidores y resúmenes virtuales

  • CalculationCálculo de la temperatura cinética media

  • Conversiones de unidades

  • Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados

La salida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluido el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.

Informes

Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto y XLSX, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.

Los informes se pueden generar según lo previsto, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado entregado por correo electrónico o escrito en un archivo.

Mediante el uso de Enterprise Server y Enterprise Central, los informes se pueden convertir a PDF y se puede elevar aún más la seguridad y la trazabilidad de los datos utilizando el complemento opcional para la firma automática de informes en PDF con un certificado digital al generarse. Esto demuestra que el contenido no ha sido alterado después de que se generara el informe.

Autentificaciones y permisos

Un EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. En una solución EcoStruxure BMS, cada acción se registra con una marca de tiempo, el usuario que la ha realizado y los valores que se han cambiado.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a Enterprise Server para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartX y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Compatibilidad con protocolos de edificios abiertos

Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. El servidor Enterprise Server puede comunicarse de forma nativa con tres de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet, LonWorks y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El servidor Enterprise Server se comunica directamente con las redes BACnet/IP. El servidor Enterprise Server está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado, y como una y como una BACnet Operator Workstation (B-OWS). Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de software incluidas por BTL en la página de BACnet International. El servidor Enterprise Server también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.

Compatibilidad nativa con LonWorks

El servidor Enterprise Server funciona con toda una gama de adaptadores LonTalk para comunicarse con redes TP/FT-10 LonWorks. La funcionalidad LonWorks integrada permite acceder a los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Las redes LonWorks pueden ponerse en marcha, vincularse y configurarse desde el servidor Enterprise Server usando la herramienta de gestión de redes LonWorks integrada. No se necesitan herramientas de terceros. Para una mayor facilidad de uso, se admiten los plugins de dispositivos LNS. Esto facilita las tareas de ingeniería y mantenimiento de los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Hay algunas limitaciones respecto al uso de los plugins de dispositivos LNS.

Compatibilidad nativa con Modbus

El servidor Enterprise Server integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Compatibilidad con servicios web

El servidor Enterprise Server es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Automation Server tiene compatibilidad nativa conEcoStruxure BMS servers y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT

El Enterprise Server y los SmartX servers son compatibles con MQTT de manera opcional para publicar información en otros sistemas. MQTT es un protocolo de transporte de mensajes que ha ganado cada vez más popularidad en los últimos años. Con su pequeño tamaño, utilización de ancho de banda ligero y simplicidad, es ideal para la comunicación M2M e IOT. Utilice MQTT para permitir que el Enterprise Server y los SmartX servers publiquen valores a otros sistemas a través de cualquier agente o servidor MQTT, por ejemplo, Amazon, Microsoft o IBM.

Características de IT fáciles de usar

Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • Fácil configuración con DHCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de red) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

Especificaciones

Requisitos de hardware
La potencia del procesador, la memoria y la capacidad de almacenamiento deben ampliarse para admitir el tamaño del sistema objetivo en función de la cantidad total de servidores SmartX y del archivo histórico previsto. Enterprise Server se ha probado en muchos servidores diferentes con diferentes configuraciones. La configuración típica es un procesador de 8 núcleos y 3,6 GHz, 32 GB de memoria y una capacidad de almacenamiento SSD de 1TB.
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Capacidad de almacenamiento
Mínimo: 100 GB
  
Recomendado: 1 TB
Dispositivo de almacenamiento
Recomendado: unidad de estado sólido empresarial (SSD)
Se recomienda una unidad SSD empresarial para mantener la velocidad y estabilidad necesarias. La base de datos y los binarios deberían instalarse en la unidad SSD empresarial.
Otros dispositivos
Dispositivo puntero compatible o ratón de Microsoft.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019 (no compatible con sistema integrado I/NET)
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 R2 son compatibles: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2016 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2019 son compatibles (no compatibles para sistema integrado I/NET): Datacenter, Standard y Essentials.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.7.2 y versiones posteriores
El administrador del software requiere Microsoft .NET Framework.
Opción de almacenamiento externo de registros
PostgreSQL 11.0 y posterior
  
TimescaleDB 1.2 y posterior
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012, 2016 y 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Comunicación
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
NTP
Sincronización de tiempo
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BTL B-BC (BACnet Building Controller) a
  
BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation) a
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
Admite los siguientes adaptadores LonTalk:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
Se pueden usar otros protocolos para funciones concretas adicionales. Consulte la documentación técnica.
LNS
Versión LNS
OpenLNS
Instalado en un PC WorkStation
LonMark
Versión de archivos de recursos
14.00
Números de referencia
Enterprise Server - 10, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor de PC,
incluye soporte para 10 SmartX Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWESXX00010
Enterprise Server - 50, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor de PC,
incluye soporte para 50 SmartX Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWESXX00050
Enterprise Server - 100, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor de PC,
incluye soporte para 100 SmartX Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWESXX00100
Enterprise Server - 250, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Server para un servidor de PC,
incluye soporte para 250 SmartX Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWESXX00250
Opciones de ampliación
Paquete ES Hosting AS - 01, Licencia para añadir un SmartX server
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00001
Paquete ES Hosting AS - 10, Licencia para añadir diez SmartX servers
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00010
Paquete ES Hosting AS - 50, Licencia para añadir 50 SmartX servers
además del tamaño original de Enterprise Server comprado.
SXWSWASES00050
Paquete ES Hosted Node - 5, Licencia para añadir 5 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00005
Paquete ES Hosted Node - 10, Licencia para añadir 10 Servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00010
Paquete ES Hosted Node - 25, Licencia para añadir 25 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00025
Paquete ES Hosted Node - 50, Licencia para añadir 50 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00050
Paquete ES Hosted Node - 100, Licencia para añadir 100 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00100
Paquete ES Hosted Node - 300, Licencia para añadir 300 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00300
Paquete ES Hosted Node - 600, Licencia para añadir 600 servidores o controladores Non-SmartX.
SXWSWNDES00600
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usar solo para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa un Enterprise Server, además de los datos del registro de tendencias históricos, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, comunicación con dispositivos externos a través de SmartDriver
Para una licencia de SmartDriver
SXWSWSDRV00001
SW-SMART-CONNECT, licencia de implementación de conector inteligente
Para la implementación de un conector inteligente
SXWSWSCDL100001
SW-ESDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un Enterprise Server.
SXWSWESDBTS001
SW-ESCMPLPK-1, Opción de paquete de cumplimiento de las industrias reguladas
Para un Enterprise Server.
SXWSWCMPLPK001*
SW-ESPDF-1, opción dde firma de PDF de Building Operation
Para un Enterprise Server
SXWSWESPDFSS01
SW-ESMQTT-1, Opción de publicación de MQTT
Para un Enterprise Server (permite que los SmartX servers secundarios hereden funciones)
SXWSWMQTTSRW01
Opción de zonificación de Building Operation
Para un Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
* SXWSWCMPLPK0001 incluye SXWSWESDBTS001 y SXWSWESPDFSS01.