earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Spécifications

Spécifications


Produits : Enterprise Server
Fonctionnalités : Ingénierie
Version produit : 2023
05/09/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Enterprise Server

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
Figure : Enterprise Server

Introduction

Le serveur EcoStruxure Building Operation constitue le cœur du système et assure les fonctions essentielles, telles que la logique de contrôle-commande, l'enregistrement des tendances et la supervision des alarmes. L'Enterprise Server est la version Windows® du serveur EcoStruxure Building Operation, qui assure la collecte des données du site afin de consolider et d'archiver les informations, tout en autorisant des applications autonomes. L'Enterprise Server permet également de centraliser l'administration du Système de Gestion Technique du Bâtiment de Schneider Electric au travers de la WorkStation et de la Webstation de la solution EcoStruxure Building Operation.

Caractéristiques

L'Enterprise Server constitue un point central de l'architecture EcoStruxure Building Operation, à partir duquel les utilisateurs configurent et surveillent la totalité du système.

Sémantique

Enterprise Server et Enterprise Central sont livrés avec un support natif pour la modélisation du « jumeau numérique » du bâtiment, du site, et du patrimoine immobilier à l'aide de Brick Schema. WorkStation et WebStation offrent une meilleure compréhension grâce à la contextualisation des données, des alarmes et aux points via le « jumeau numérique ». La base de données de graphiques requise est incluse dans les packages d'installation. WorkStation peut être utilisé pour créer le modèle ou il peut être importé à l'aide de l'interface utilisateur de la base de données de graphiques.

Administration avancée du réseau

L'Enterprise Server peut exécuter plusieurs programmes de contrôle, en utilisant une variété de protocoles différents. Il gère les alarmes, les utilisateurs, la planification et l'enregistrement des tendances. Les données issues de l'Enterprise Server peuvent être présentées directement aux utilisateurs ou transmises à d'autres serveurs EcoStruxure Building Operation et équipements de terrain du site.

Vision globale du système

La totalité du système, y compris les Automation Server et leurs appareils associés, est accessible et configurable à partir de l'Enterprise Server.

Cette gestion globale du site facilite les modifications en masse et les analyses de données. L'Enterprise Server permet également d'agréger les événements et les alarmes issues de tous les Automation Server associés. Les archivages de tendance peuvent rassembler des données issues de tout le site.

Outils de configuration en mode Objet et Script

Aspect unique dans notre industrie, les serveurs EcoStruxure Building Operation disposent de deux modes de programmation, Script et Blocs Fonctionnels. Cette souplesse garantit qu'un mode de programmation adapté pourra être choisi pour l’application.

Gestion centralisée des alarmes et des données

Les alarmes issues des multiples équipements, notamment les Automation Server, sont collectées par l'Enterprise Server, pour assurer une centralisation de la gestion, de l'archivage et de l'affichage. Les utilisateurs peuvent également afficher les données historisées et les courbes de tendances à partir de multiples serveurs.

L'Enterprise Server abrite les bases de données de configuration et d'historique. Ces bases de données contiennent les données relatives aux tendances, aux alarmes, aux transactions des utilisateurs, et au patrimoine. Les alarmes peuvent déclencher e-mail, SNMP, fichier ou notifications de client, qui peuvent inclure des données d'alarme, de point de valeur, ou de journal de tendances. Les notifications peuvent également être périodiquement déclenchées par programmation ou d'autres valeurs binaires.

Les serveurs de GTB EcoStruxure peuvent être configurés pour stocker automatiquement dans une base de données externe toutes les données historiques, les données des journaux de tendances, le journal des événements et les données de piste d’audit. Dans le cas où les données doivent être disponibles durant des périodes plus longues, un stockage de journal externe peut être intégré à la GTB EcoStruxure sans qu'aucune tâche d'ingénierie complexe ne soit nécessaire. Les bases de données prises en charge sont TimescaleDB, qui repose sur PostgreSQL, et Microsoft SQL Server. Les visualiseurs intégrés aux clients EcoStruxure Building Operation et la fonctionnalité de rapports intégrée ont accès en mode natif aux données présentes dans le dispositif de stockage de journal externe.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Processeur de journaux pour personnaliser le traitement des données de tendance à des fins d'affichage dans des graphiques ou sur les tableaux de bord et d'inclusion dans des rapports. Le processeur de journaux permet de procéder à des calculs avancés pour un ou plusieurs journaux de tendance et valeurs dynamiques.

Exemples de calculs avancés :

  • Uniformisation de l'usage énergétique

  • Résumés et compteurs divisionnaires virtuels

  • Calcul de la température cinétique moyenne

  • Conversions d'unité

  • Moyenne, maximum et minimum sur des périodes personnalisées

La sortie du processeur de journal peut être enregistrée dans la base de données, notamment le stockage de journal externe, ou elle peut être calculée automatiquement à la demande.

À partir de la version 5.0.3 d'EcoStruxure Building Operation, les journaux de tendances sélectionnés et le journal des événements peuvent être envoyés directement à AVEVA PI System sans nécessiter de stockage intermédiaire ou de connecteurs PI System spécialisés.

Rapports

Les serveurs de GTB EcoStruxure intègrent une fonctionnalité permettant de générer des rapports basiques, capable de générer des rapports dans n'importe quel format de texte et XLSX sans dépendre d'aucun logiciel externe. Les rapports aux formats XLSX peuvent être enrichis grâce à des fonctionnalités avancées telles que des formules, un formatage conditionnel, des graphiques ... .

Les rapports peuvent être générés selon un calendrier, en cas d'événement d'alarme ou autre situation, et le résultat peut être communiqué par e-mail ou écrit sur un fichier.

Enterprise Server et Enterprise Central vous permettent de convertir des rapports au format PDF et d'améliorer encore plus la sécurité et la traçabilité des données grâce à un module complémentaire en option. Il est ainsi possible de signer automatiquement des rapports au format PDF avec un certificat numérique délivré lors de leur création. Ceci vient confirmer que le contenu n'a pas été modifié une fois le rapport généré.

Authentification et autorisations

EcoStruxure Building Operation offre un système d'autorisation puissant, facile à gérer, flexible et qui s'adapte à des systèmes de toutes envergures. Le système de connexion exige un degré d'authentification élevé. L'authentification a lieu par rapport au système de gestion des comptes intégré, aux domaines Windows Active Directory ou via l'authentification unique SAML 2.0. Le système de gestion de compte intégré permet à un administrateur d’appliquer les règles de mot de passe qui respectent des directives de cybersécurité rigoureuses. Lors de l'utilisation de Windows Active Directory ou de l'authentification SAML 2.0 , les frais d'administration sont moindres, car il n'est pas nécessaire de gérer les utilisateurs dans différents répertoires.

Journal détaillé des activités

Il est important d'enregistrer plus que la simple activité. Dans une solution EcoStruxure Building Operation, toutes les actions sont enregistrées avec horodatage, nom de l'opérateur et la valeur qui a été changée.

Interface WorkStation/WebStation

Sur tout client, l’expérience utilisateur est similaire quel que soit le serveur GTB EcoStruxure auquel est connecté l’utilisateur. Celui-ci peut se connecter directement à un Enterprise Server pour configurer, mettre en service et superviser l'Automation Server, ainsi que ses modules E/S Central et ses dispositifs de bus de terrain. Pour de plus amples informations, consultez les fiches de spécifications de WorkStation et WebStation.

Support natif des protocoles ouverts du bâtiment

Une caractéristique essentielle de la solution de GTB EcoStruxure est la prise en charge des protocoles standards. L'Enterprise Server peut communiquer nativement avec trois des protocoles les plus populaires pour les bâtiments : BACnet (y compris BACnet/SC), LonWorks et Modbus.

Prise en charge native de BACnet certifiée par BTL

L'Enterprise Server communique directement avec les réseaux BACnet/IP. L'Enterprise Server est référencé BTL en tant que BACnet Building Controller (B-BC), le profil de dispositif BACnet le plus avancé et en tant que poste d'opérateur BACnet (B-OWS). Cette compatibilité donne accès à une gamme étendue d’équipements BACnet, en provenance de Schneider Electric ou d’autres fabricants. Voir le catalogue de produits BTL pour obtenir des informations actualisées concernant les versions des logiciels de la liste BTL sur la page d'accueil de BACnet International. L'Enterprise Server peut également assurer la fonction de répéteur BBMD (BACnet Broadcast Management Device) pour faciliter la gestion de systèmes BACnet répartis sur plusieurs sous-réseaux IP.

Prise en charge de BACnet/SC (connexion sécurisée)

Les Enterprise Server et Automation Server prennent en charge les applications BACnet/SC en tant que nœud, hub* et routeur BACnet/SC. Cela permet d’inclure les Enterprise Server et Automation Server dans des réseaux BACnet/SC et de prendre en charge les applications qui connectent les réseaux BACnet/IP ou MS/TP aux réseaux BACnet/SC. Un avantage majeur de BACnet/SC est qu’il permet un transport plus sécurisé du trafic et des informations BACnet entre les appareils BACnet/SC sur des réseaux privés et publics sans avoir besoin de BBMD, VLAN et VPN, car le protocole BACnet/SC utilise la technologie WebSocket et le cryptage TLS 1.3. En outre, BACnet/SC utilise la gestion des certificats pour s’assurer que seuls les appareils autorisés à se trouver sur un réseau BACnet/SC puissent fonctionner sur ce dernier.

* EcoStruxure Building Operation version 4.0.3 et ultérieure.

Prise en charge native de LonWorks

L'Enterprise Server fonctionne avec toute une gamme d'adaptateurs LonTalk afin de communiquer avec des réseaux LonWorks TP/FT-10. Le support natif LonWorks permet de supporter directement des équipements LonWorks en provenance de Schneider Electric ou de fournisseurs tiers. Les réseaux LonWorks peuvent être installés et configurés via l’outil intégré LNMT (LonWorks Network Management Tool). Aucune application tierce n’est nécessaire. Pour une utilisation plus aisée, les plug-ins pour dispositifs LNS sont pris en charge. Ceci permet une configuration et un entretien des dispositifs LonWorks par Schneider Electric et d'autres prestataires. Les modes d'utilisation des plugs-ins des dispositifs LNS sont limités.

Prise en charge native de Modbus

L'Enterprise Server et les Automation Server intègrent nativement les configurations client et serveur Modbus RS-485, ainsi que les configurations client et serveur Modbus TCP. Cette fonctionnalité donne accès à des produits de tierces parties ainsi qu'à la gamme étendue de produits Schneider Electric communiquant sous protocole Modbus, tels que compteurs électriques, onduleurs, disjoncteurs, et contrôleurs d’éclairage.

Prise en charge des services Web

L'Enterprise Server prend en charge l'utilisation de services web basés sur des normes ouvertes telles que SOAP et REST, afin de consommer des données dans la solution EcoStruxure Building Operation. L'utilisation de données entrantes de tierces parties (prévisions de températures, coûts de consommation énergétique) sur le web afin de déterminer les modes des sites, les calendriers et la programmation.

Assistance EcoStruxure Web Services

Les services web EcoStruxure, qui représentent la norme de services web de Schneider Electric, font l'objet d'une prise en charge native dans les serveurs GTB EcoStruxure. Les services web EcoStruxure offrent des fonctions supplémentaires entre les systèmes conformes, que ce soit au sein de systèmes Schneider Electric ou d'autres systèmes autorisés. Ces fonctions incluent l'accès au modèle sémantique, la navigation dans les répertoires du système, la lecture/écriture des valeurs actuelles, la réception et la reconnaissance d'alarmes et les données d'archivage de tendances historiques. EcoStruxure Web Services exigent un identifiant et un mot de passe pour se connecter au système.

Prise en charge du protocole MQTT

L'Enterprise Server et les Automation Server prennent en charge MQTT en tant qu’option pour la publication de données et la réception de mises à jour depuis d’autres systèmes. MQTT est un protocole de transport de messagerie qui, avec son faible encombrement, sa faible utilisation de la bande passante et sa simplicité, est idéal pour les communications M2M et IoT. La fonctionnalité MQTT prend en charge la communication avec n’importe quel courtier MQTT, par exemple, Amazon, Microsoft, Google ou IBM.

Adapté à un environnement informatisé

Les serveursde GTB Restructure communiquent en s'appuyant sur les normes des réseaux. Cet environnement garantit des installations faciles, une gestion simple et des transactions plus sécurisées.

Protocoles pris en charge
  • Adressage IP

  • Communications TCP

  • DHCP pour la configuration facile de réseaux

  • DNS pour une recherche d'adresses en toute simplicité

  • HTTP/HTTPS - Accès Internet via des pare-feu, autorisant les accès distants sécurisés

  • NTP (Network Time Protocol) pour la synchronisation heure de tout le système

  • SMTP/SMTPS avec prise en charge de l’authentification basée sur SSL/TLS pour envoyer des e-mails déclenchés par programmation ou alarme

  • SNMP permet la réception des alarmes des applications dans des outils de gestion du réseau désignés

  • Cryptage WebSocket Secure (WSS) et TLS 1.3 (applications BACnet/SC)

Prise en charge de TLS

La communication entre les clients et les serveurs GTB EcoStruxure, ainsi qu'entre les serveurs de GTB EcoStruxure, peut être cryptée à l'aide de Transport Layer Security (TLS). Les serveurs sont expédiés avec un certificat auto-signé par défaut. Les certificats de serveur de la Commercial Certification Authority (CA) sont pris en charge de façon à réduire le risque d'attaques informatiques malveillantes. L'utilisation de communications cryptées peut être appliquée pour l'accès à WorkStation et WebStation.

Spécifications

Matériel requis
La puissance du processeur, la mémoire et la capacité de stockage doivent être adaptés en fonction de la taille du système, telle que déterminée par le nombre total de serveurs d'automatisation et le volume attendu de données archivées. Enterprise Server a été testé sur de nombreux serveurs et dans des configurations aussi diverses que variées. Configuration type : processeur 3,6 GHz, 8 cœurs, mémoire de 32 Go et capacité de stockage de 1 To.
Processeur
Minimal : Intel Core i5 à 2,0 GHz ou équivalent
  
Recommandé : Intel Core i5 à 3,0 GHz ou supérieur
Mémoire
Minimum : 4 Go
  
Recommandé : 8 Go ou plus
Capacité de stockage
Minimum : 100 Go
  
Recommandé : 1 To
Dispositif de stockage
Recommandation : Disque électronique (SSD) Enterprise
Un disque électronique (SSD) Enterprise est recommandé pour assurer et préserver la vitesse et la stabilité nécessaires. La base de données et les éléments binaires doivent être installés sur le SSD Enterprise.
Autres équipements
Une souris Microsoft ou un dispositif de pointage équivalent est nécessaire.
Logiciels requis
Systèmes d'exploitation
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11 a
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022 a
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 10 sont prises en charge : Professional et Enterprise.
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 11 a sont prises en charge : Pro et Enterprise.
Les éditions Microsoft Windows Server 2012 R2 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard, Essentials, et Fondation.
Les éditions Microsoft Windows Server 2016 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials.
Les éditions Microsoft Windows Server 2019 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials.
Les éditions Microsoft Windows Server 2022 a suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials.
Logiciels supplémentaires requis
Microsoft .NET Framework 4.7.2 et version ultérieure
Le Software Administrator exige Microsoft .NET Framework.
Option PostgreSQL de stockage externe de journal
TimescaleDB 1.2 et version ultérieure
  
Version PostgreSQL compatible avec la version TimescaleDB
Schneider Electric a procédé à des tests d'assurance qualité avec TimescaleDB et PostgreSQL installés de façon native sous Windows 10, Windows Server 2012, 2016 et 2019. Schneider Electric n'a testé aucun autre scénario de déploiement.
Option Microsoft SQL de stockage externe des journaux
Microsoft SQL Server 2016 SP1 et version ultérieure
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server sont prises en charge : Enterprise, Standard et Express.
Option de stockage de journal AVEVA PI System
PI Web API 2021 SP3 et base de données compatible avec cette version
Les tests d'assurance qualité ont été effectués par Schneider Electric avec PI Web API 2021 SP3 et une base de données compatible avec cette version, installée sur Windows Server 2019. Schneider Electric n’a testé aucun autre scénario de déploiement.
Communication
TCP
Binaire, port fixe, 4444
HTTP
Non-binaire, port configurable, défaut 80
HTTPS
Crypté prenant en charge TLS 1.3, 1.2, 1.1 a et 1.0 a , port configurable par défaut 443
WSS a
Crypté avec prise en charge de TLS 1.3, port configurable
SMTP
Envoi courriel, port configurable, défaut 25
SMTPS
Envoi courriel, port configurable, défaut 587
SNMP
version 3
  
Application de distribution des alarmes par trappe
NTP
Synchronisation Heure
BACnet
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
  
BACnet/SC, port configurable, aucun port par défaut
  
BTL B-BC (Automate de gestion de bâtiment BACnet) a
  
BTL B-OWS (Poste d'opérateur BACnet) a
Adaptateurs LonTalk supportés :
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
D’autres protocoles peuvent être utilisés afin d’assurer des fonctions particulières supplémentaires. Consulter la documentation technique.
LNS
Version LNS
OpenLNS
Installé sur un PC WorkStation
LonMark
Version fichier ressource
14,00
Références
Enterprise Server - 10, licence EcoStruxure Building Operation Enterprise Server pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 10 serveurs d'automatisation, 3 clients simultanés et 1 base de données sémantique limitée à 2 cœurs de processeur
SXWSWESXX00010
Enterprise Server - 50, licence EcoStruxure Building Operation Enterprise Server pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 50 serveurs d'automatisation, 3 clients simultanés et 1 base de données sémantique limitée à 2 cœurs de processeur
SXWSWESXX00050
Enterprise Server - 100, licence EcoStruxure Building Operation Enterprise Server pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 100 serveurs d'automatisation, 3 clients simultanés et 1 base de données sémantique limitée à 2 cœurs de processeur
SXWSWESXX00100
Enterprise Server - 250, licence EcoStruxure Building Operation Enterprise Server pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 250 serveurs d'automatisation, 3 clients simultanés et 1 base de données sémantique limitée à 2 cœurs de processeur
SXWSWESXX00250
Mettre à niveau les ensembles de logiciels
Mise à niveau d'Enterprise Server – 10 serveurs d'automatisation ou moins
Met à niveau Enterprise Server, avec 10 serveurs d'automatisation hébergés ou moins, de la version 3.x du logiciel EcoStruxure Building Operation à la version 4.0 ou ultérieure.
SXWSWESUP30010
Mise à niveau d'Enterprise Server – 50 serveurs d'automatisation ou moins
Met à niveau Enterprise Server, avec 50 serveurs d'automatisation hébergés ou moins, de la version 3.x du logiciel EcoStruxure Building Operation à la version 4.0 ou ultérieure.
SXWSWESUP30050
Mise à niveau d'Enterprise Server – 100 serveurs d'automatisation ou moins
Met à niveau Enterprise Server, avec 100 serveurs d'automatisation hébergés ou moins, de la version 3.x du logiciel EcoStruxure Building Operation à la version 4.0 ou ultérieure.
SXWSWESUP30100
Mise à niveau d'Enterprise Server – 250 serveurs d'automatisation ou moins
Met à niveau Enterprise Server, avec 250 serveurs d'automatisation hébergés ou moins, de la version 3.x du logiciel EcoStruxure Building Operation à la version 4.0 ou ultérieure.
SXWSWESUP30250
Options additionnelles
Pack AS hébergé ES - 01, Licence permettant d'ajouter 1 serveur d'automatisation
en plus du format Enterprise Server initial acheté
SXWSWASES00001
Pack AS hébergé ES - 10, Licence permettant d'ajouter 10 serveurs d'automatisation
en plus du format Enterprise Server initial acheté
SXWSWASES00010
Pack AS hébergé ES - 50, Licence permettant d'ajouter 50 serveurs d'automatisation
en plus du format Enterprise Server initial acheté
SXWSWASES00050
Pack de nœud hébergé ES - 5, Licence permettant d'ajouter 5 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00005
Pack de nœud hébergé ES - 10, Licence permettant d'ajouter 10 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00010
Pack de nœud hébergé ES - 25, Licence permettant d'ajouter 25 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00025
Pack de nœud hébergé ES - 50, Licence permettant d'ajouter 50 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00050
Pack de nœud hébergé ES - 100, Licence permettant d'ajouter 100 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00100
Pack de nœud hébergé ES - 300, Licence permettant d'ajouter 300 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00300
Pack de nœud hébergé ES - 600, Licence permettant d'ajouter 600 serveurs/contrôleurs autres que SpaceLogic.
SXWSWNDES00600
SW-EWS-1, option services web EcoStruxure (run-time)
Consommation uniquement pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, option services web EcoStruxure (temps d'exécution)
Service ete consommation pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, option services web EcoStruxure (temps d'exécution)
Service et consommation plus données de journaux de tendances historiques pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, option services web (Consommation générique)
Pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, Notifications d'alarmes par le biais de l'option SNMP
Pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWSNMP00001*
Option EcoStruxure Building Operation SmartDriver
Pour un serveur AS-P ou Enterprise Server
SXWSWSDRVX0001
SW-SMART-CONNECT, licence de déploiement Smart Connector
Pour un déploiement de Smart Connector
SXWSWSCDL100001
Option Building Operation Personal Dashboard, 1 requis par serveur pour les utilisateurs se connectant à ce serveur en vue d'accéder aux fonctionnalités Personal Dashboard
Pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central
SXWSWDASH00001
Option de connexion SW-ESDBTS-1, TimescaleDB
Pour un serveur Enterprise Server
SXWSWESDBTS001*
EcoStruxure Building Operation, option de connexion Microsoft SQL Server
Pour un Enterprise Server
SXWSWESDBMS001*
EcoStruxure Building Operation, option de connexion AVEVA PI System
Pour un serveur Enterprise Server
SXWSWESDBPI001*
SW-ESCMPLPK-1, Option Kit de conformité pour industries réglementées
Pour un Enterprise Server
SXWSWCMPLPK001*
SW-ESPDF-1, Option de signature de PDF Building Operation
Pour un Enterprise Server
SXWSWESPDFSS01
SW-ESMQTT-1, option MQTT
Pour un Enterprise Server
SXWSWMQTTSRW01*
Option de zonage Building Operation
Pour un Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
Option d'authentification SAML
Pour un Enterprise Server
SXWSWESSAML001*
Semantic DB Plus à 2 cœurs de processeur
Requêtes concomitantes pour une base de données sémantique
SXWSWSTDBAC002
Semantic DB Plus à 6 cœurs de processeur
Requêtes concomitantes pour une base de données sémantique
SXWSWSTDBAC006
Semantic DB External Use Plus à 2 cœurs de processeur
Permet les requêtes à partir d'outils externes et les requêtes concomitantes supplémentaires
SXWSWSTDBEUAC2
Semantic DB External Use Plus à 6 cœurs de processeur
Permet les requêtes à partir d'outils externes et les requêtes concomitantes supplémentaires
SXWSWSTDBEUAC6